This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:无法检测到 AWR2944EVM XDS110端口

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1126704/awr2944evm-awr2944evm-xds110-port-can-not-be-detected

器件型号:AWR2944EVM

大家好、  

  我的 AWR2944EVM 板出现问题。  

  USB 无法检测到 J8 XDS110 COM 端口、而 FTDI COM 端口正常。  

  这可能是什么问题?

  谢谢你。

   e2e.ti.com/.../42b99300dd8c902dc0c6f0a03857ad04.mp4

e2e.ti.com/.../578e6f27e67630de5c1dba44f72ffe14.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是您第一次使用 EVM 吗?

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

       这不是第一次使用 EVM。

       几个月前、XDS110端口 仍然正常。  

       但还有 其他项目、因此我将 EVM 板放在 了桌面柜中、没有人再次触及它。

       昨天、当我尝试调试 EVM 时、我发现计算机无法检测到 XDS110端口。

    谢谢你。

    Feng。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar

     

      请检查我们的问题吗?

      EVM 是否可以固定?  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      我已经尝试过很多次了,但问题仍然没有解决。 我们是否有可能将其发回 TI 进行分析和重新编写?

     

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请给我们一个答案?我们已经等了两周。 请尽快为我们提供问题解决方案。