您好!
当突然 增加2个峰值泄漏电流时,C2上的电压高达210Vpeak。 您是否希望帮助提供您的任何建议?
随附 reference.e2e.ti.com/.../high-voltge-spike-across-C2-_2D00_AFE3010.pptx 的详细测试报告
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Ken、
一般而言、NGOUT 引脚电压(相对于 GND 引脚)应仅在0V 至20V 的工作电压范围内、并且不得超过26V (绝对最大额定值)。 因此、该电容器(C2)仅需大于26V 的额定电压即可与 AFE3010兼容。 当使用典型应用原理图时、C2上的电压 应该达到报告的电平应该没有理由。
所示的测试原理图令人困惑。 它们为什么仿真如图所示的泄漏电流? 它们是否使用双芯电流互感器? 提供的原理图显示、负责中性接地检测的内核周围缠绕了两个线圈。 一个用于 NGOUT 引脚(正确)、另一个用于 在线路侧热侧和中性点之间连接一些 ZLOAD。 我看不到该测试可以完成哪些任务来测量 AFE3010的性能。 为了测试 AFE3010的泄漏性能(抑制或检测)、应将 ZLOAD 从 HOT (负载侧)连接到中性点(线路侧)或接地。 应设置 ZLOAD、以便泄漏电流从3mArms (AFE3010抑制)开始并增加到4mA 以上、当放大器网络的增益经过适当测试并调整到特定变压器阻抗时、AFE3010将在4mA 至6mA 阈值区域内跳闸、典型值为5mA。
您流经4匝线圈的电流(Iload)很可能会在磁芯内产生磁场、然后200匝线圈将磁场拾取并转换为与 C2串联的电流源。 该电流必须达到某个值(取决于 C2的动态阻抗、因为 NGOUT 只是一个半桥开关电路)、因此 C2上的电压将开始浮动。
实际上、该磁芯周围实际上不应有其他线圈缠绕。 它仅用于将 NGOUT 的开关电流转换为热和中性上的共模电流脉冲。 每当出现中性点到接地故障时、该共模电流就会被拆分、因此存在一个差分电流、该电流由具有1000圈线圈的第二个磁芯感应、该线圈由负责感应热和中性点到接地故障的内部电流反馈放大器感应。
我建议按照所述测试设备、以查看问题是否仍然存在。
此致、
Peter
您好 Ken、
嗯、我无法完全收集测试设置的确切内容。 为了评估此器件的性能、必须按照数据表的典型应用原理图所示进行设置(以及一个双芯电流互感器、一个具有1000转线圈、另一个具有~200转线圈) 或按照用户指南中的说明配置 AFE3010EVM。 具有1000转线圈的磁芯的用途是感应热接地故障、而具有200转线圈的磁芯的用途是帮助 AFE3010检测中性接地故障。
数据表中包含一个简单的中性接地测试设置、其中故障是将负载中性点连接到线路中性点;但是、将负载中性点连接到接地也是有效的。
对于标准热接地故障、可变故障/泄漏电流应将负载热连接到接地/线路中性点。
这些基本上是 UL943标准文档中显示的测试电路、AFE3010针对该文档进行了测试(以及所有变体)以确保合规性。
此致、
Peter