This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP1075:TMP1075故障说明

Guru**** 1783340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1130668/tmp1075-tmp1075-fault-description

器件型号:TMP1075

对于F[1:0]=01 2故障”的设置,您是否知道2个故障的确切时间?(它是否等于转换速率?)

至少我在数据表中找不到它。 谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Longchang、

    感谢您在传感论坛上发帖。

    故障队列将随每次温度转换而更新。 默认转换率为27.5ms、由配置寄存器中的 R[1:0]设置。

    此致、

    Nicole