This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IVC102:IVC102 & AMP 的设计注意事项;PH

Guru**** 2766555 points

Other Parts Discussed in Thread: IVC102, DDC264

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1130925/ivc102-design-considerations-with-ivc102-ph

器件型号:IVC102
主题中讨论的其他器件: DDC264

大家好、

我们希望在下面就我们客户的询问寻求您的帮助。

我和我的团队目前正在进行手持式测光仪的硬件设计。 对于测量过程、我们发现、我们将测量的电流电平的最佳解决方案是具有 S1227-66BR 光电二极管的 IVC102。 在我们的项目概念阶段、考虑并测试了以下电路:

为了补偿 S1227-66BR 的暗电流并将其从测量中减去,建议在每个测量周期前后使用快门设备来实际测量此电流。

最近、我收到了 TI 2007年制作的医疗应用指南(https://www.mouser.com/catalog/specsheets/tismedicalappsguide.pdf)、其中建议使用两个 IVC102的不同电路声称共模误差被减去。

  

从理论上讲、 我可以看到电路实际上会减小暗流、但我想问、通过这种改进的配置、是否可以忽略我之前电路上对快门器件的要求。 此外、我想知道、对于经改进的电路中的成对 IVC102、我是否应该有一些额外的注意事项。 IC 是否应来自同一批次/二进制文件? 我们是否应该以某种方式对器件进行测试、以防止参数分散过多? 它会产生什么影响?

此外、通过查看数据表、我发现应像任何模拟测量器件一样为此 IC 使用精心选择的低噪声电源。 在这方面,如果您能从 TI 的产品目录中评估适合此应用的电源(手持设备、输入电压+5V),我将不胜感激。

最后、是否有推荐用于此电路的带 I2C 接口的预选模数转换器?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我对此感到偏、我不确定除了您描述的快门方法外、还有其他方法可以消除光电二极管的暗流。 即、必须在没有信号(照明)的情况下测量来自 PD 的电流。

    可以断开 PD 的连接、但您只需测量 IVC 输入端的泄漏电流、而不是 PD 的暗电流。

    您展示的电路非常适合共模误差、例如从 PD 到 IVC 的布线耦合、从而在该布线上产生电流。 在 PD 的另一侧镜像、假设该布线上的耦合非常相似、那么您可以将其减去。 它还可以移除 IVC 中的输入泄漏电流、假设它们在某种程度上匹配、我不知道这一点(抱歉、您的问题没有得到这方面的答案)。 但是、无论快门如何、也有助于在无需第二个 IVC 的情况下删除这些内容。

    无论如何 、正如文本中所说的、所有这些与暗电流或环境光无关。 作者可能是指第二个 PD 与第一个 PD "相同"、但它不会看到信号、仅在环境中。 但这不是图中所示的。 我不知道、也许我缺少什么...

    在电源上、让我们看看其他人是否可以跳转到这个线程。 这不是我的专业领域。 我检查了具有5V 电源的 DDC264 EVM、我们似乎使用了 REG1117-5。 而不是 TI 产品系列的专家。 您正在寻找什么采样率/分辨率?

    此致、
    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edu、

    感谢您的回答。 请参阅下面我们客户的反馈。

    感谢您的回答。 我认为我的当前方法应该适合我的应用。

    关于电源、我认为 REG1117-5 (5V 输出?) 不足以为 IVC102供电、因为芯片也需要负电源。 但我从您的回答中了解到、简单的 SMPS 电源不足以满足要求、我需要使用 LDO 进行适当的电压调节。 我是对的吗?

    关于 ADC、我的一位同事尝试使用的电路有 MCP3425、但我发现我需要测量负电压(大约-60mV)、MCP 可能不是最佳选择。 一个16位、15SPS 芯片应该适合我的应用。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    在供应和 ADC 方面、请联系相应团队或 SEM 中的人员。 但是、开关电源很可能不适合它们。 (有一些技巧、同步内容、过滤等... 但如果 有的话、很难使其工作)。

    此致、
    教育