This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:第1个 FFT 问题

Guru**** 2544050 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, DCA1000EVM, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1128733/awr1843boost-problem-of-1st-fft

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVMAWR1843

您好!

我使用的是 AWR1843BOOST 和 DCA1000EVM。

当我获取第一个 FFT 数据时、雷达信号的前端具有较大的振幅。

但雷达前面没有东西。 它始终会在雷达前方获得大幅值信号。  

我发布第一个 FFT 的图像、信号刻度是绝对而非 dB 刻度。(但我认为刻度 转换无关紧要)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您能否确认您正在使用 DCA100EVM+AWR1843进行原始数据采集、并且您正在获取原始数据的1D-FFT、然后在 MATLAB 中绘图?

      初始峰值可能是由于直流范围特征校准未正确完成。 请您浏览 SDK 3.5并搜索 calibDCRangeSig、并在代码中有效地使用它来移除初始高峰值。

     如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢你的答复。

    我从 DCA1000evm 获得了行数据。 然后得到第一个 FFT。

    如何获取 直流范围特征校准手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您能否参阅 SDK 3.5中的以下结构:DPU_RangeProC_CalibDcRangeSigCfg、并让我知道这是否能解决您的问题?

    谢谢、此致、

    Akshay