This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3004:顶视图准确的封装信息

Guru**** 1461390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1130978/opt3004-top-view-accurate-package-information

器件型号:OPT3004

大家好、

作为标题、如果是顶视图、我们是否有更准确的封装信息? 谢谢你。

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    您可以在我们的产品文件夹的设计和开发部分的 CAD/CAE 符号下找到有关此封装(DNP)的详细信息。  请参见下面的。

    https://www.ti.com/lit/ml/mpds564b/mpds564b.pdf?ts=1662043665084&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FOPT3004

    Rahland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Rahland、

    但没有有关顶视图的详细信息。 我们需要在芯片上实现精确的传感器区域位置。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    您是否会解释更精确的传感器位置意味着什么?  上图显示了传感器区域的偏移、包括宽度和长度。  您是否会解释需要哪些附加信息?

    Rahland Gordon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Rahland、

    我们需要红色箭头标记的大小。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    从封装中间到所示传感器区域的左边缘的距离为0.335mm。  因此、从所示封装的左边缘到传感器区域的左边缘为0.665mm。   

    从封装中间到所示传感器区域的顶部、面积为0.195mm。  因此、从所示封装的顶部边缘到传感器区域的顶部边缘为0.805mm。

    Rahland Gordon