主题中讨论的其他器件:IWR6843AOP、 IWR6843ISK
我正在尝试使用 OOB 演示固件在 IWR6843AOP 上实现 TX 波束形成。 我一直遵循"68xx ISK - 100M 室外人员跟踪和虚假检测过滤"实验室中的"启用 TX 波束形成"指南。 首先、我尝试复制他们创建4个子帧的示例、其焦点角度为 [-33.75-11.25 11.25 33.75]。 我遇到的问题是、雷达在加载配置后不断报告"error -1"、并且实际上不会启动传感器。 从我的测试中可以看到、还有一些其他设置需要正确配置、但在"启用 TX 波束形成"指南中未提及这些设置(例如、必须设置为3才能使用 advFrameCfg 命令的 dfeDataOutputMode)。 为了使 TX 波束形成在该雷达上正常工作、我还需要更改其他什么设置?
这是我正在使用的.cfg
sensorStop flushCfg dfeDataOutputMode 3 channelCfg 15 7 0 adcCfg 2 1 adcbufCfg -1 0 1 1 1 lowPower 0 0 profileCfg 0 60 43 7 40 0 14970880 100 1 224 7000 0 0 30 profileCfg 1 60 43 7 40 0 10276864 100 1 224 7000 0 0 30 profileCfg 2 60 43 7 40 0 6565888 100 1 224 7000 0 0 30 profileCfg 3 60 43 7 40 0 1871872 100 1 224 7000 0 0 30 chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 7 chirpCfg 1 1 1 0 0 0 0 7 chirpCfg 2 2 2 0 0 0 0 7 chirpCfg 3 3 3 0 0 0 0 7 advFrameCfg 4 0 0 1 0 subFrameCfg 0 0 0 1 64 80 0 1 1 80 subFrameCfg 1 0 1 1 64 80 0 1 1 80 subFrameCfg 2 0 2 1 64 80 0 1 1 80 subFrameCfg 3 0 3 1 64 160 0 1 1 160 guiMonitor -1 1 0 0 0 0 0 cfarCfg -1 0 2 8 4 3 0 15 1 cfarCfg -1 1 0 4 2 3 1 15 1 multiObjBeamForming -1 1 0.5 clutterRemoval -1 1 calibDcRangeSig -1 0 -5 8 256 extendedMaxVelocity -1 0 lvdsStreamCfg -1 0 0 0 compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 -1 0 1 0 -1 0 1 0 -1 0 1 0 -1 0 1 0 -1 0 1 0 -1 0 measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2 CQRxSatMonitor 0 3 4 99 0 CQSigImgMonitor 0 111 4 analogMonitor 0 0 aoaFovCfg -1 -90 90 -90 90 cfarFovCfg -1 0 0 30 cfarFovCfg -1 1 -5.02 5.02 %calibData 0 0 0 sensorStart
这是该.cfg 的 CLI 输出
mmwDemo:/>sensorStop sensorStop Ignored: Sensor is already stopped Done mmwDemo:/>flushCfg flushCfg Done mmwDemo:/>dfeDataOutputMode 3 dfeDataOutputMode 3 Done mmwDemo:/>channelCfg 15 7 0 channelCfg 15 7 0 Done mmwDemo:/>adcCfg 2 1 adcCfg 2 1 Done mmwDemo:/>adcbufCfg -1 0 1 1 1 adcbufCfg -1 0 1 1 1 Done mmwDemo:/>lowPower 0 0 lowPower 0 0 Done mmwDemo:/>profileCfg 0 60 43 7 40 0 14970880 100 1 224 7000 0 0 30 profileCfg 0 60 43 7 40 0 14970880 100 1 224 7000 0 0 30 Done mmwDemo:/>profileCfg 1 60 43 7 40 0 10276864 100 1 224 7000 0 0 30 profileCfg 1 60 43 7 40 0 10276864 100 1 224 7000 0 0 30 Done mmwDemo:/>profileCfg 2 60 43 7 40 0 6565888 100 1 224 7000 0 0 30 profileCfg 2 60 43 7 40 0 6565888 100 1 224 7000 0 0 30 Done mmwDemo:/>profileCfg 3 60 43 7 40 0 1871872 100 1 224 7000 0 0 30 profileCfg 3 60 43 7 40 0 1871872 100 1 224 7000 0 0 30 Done mmwDemo:/>chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 7 chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 7 Done mmwDemo:/>chirpCfg 1 1 1 0 0 0 0 7 chirpCfg 1 1 1 0 0 0 0 7 Done mmwDemo:/>chirpCfg 2 2 2 0 0 0 0 7 chirpCfg 2 2 2 0 0 0 0 7 Done mmwDemo:/>chirpCfg 3 3 3 0 0 0 0 7 chirpCfg 3 3 3 0 0 0 0 7 Done mmwDemo:/>advFrameCfg 4 0 0 1 0 advFrameCfg 4 0 0 1 0 Done mmwDemo:/>subFrameCfg 0 0 0 1 64 80 0 1 1 80 subFrameCfg 0 0 0 1 64 80 0 1 1 80 Done mmwDemo:/>subFrameCfg 1 0 1 1 64 80 0 1 1 80 subFrameCfg 1 0 1 1 64 80 0 1 1 80 Done mmwDemo:/>subFrameCfg 2 0 2 1 64 80 0 1 1 80 subFrameCfg 2 0 2 1 64 80 0 1 1 80 Done mmwDemo:/>subFrameCfg 3 0 3 1 64 160 0 1 1 160 subFrameCfg 3 0 3 1 64 160 0 1 1 160 Done mmwDemo:/>guiMonitor -1 1 0 0 0 0 0 guiMonitor -1 1 0 0 0 0 0 Done mmwDemo:/>cfarCfg -1 0 2 8 4 3 0 15 1 cfarCfg -1 0 2 8 4 3 0 15 1 Done mmwDemo:/>cfarCfg -1 1 0 4 2 3 1 15 1 cfarCfg -1 1 0 4 2 3 1 15 1 Done mmwDemo:/>multiObjBeamForming -1 1 0.5 multiObjBeamForming -1 1 0.5 Done mmwDemo:/>clutterRemoval -1 1 clutterRemoval -1 1 Done mmwDemo:/>calibDcRangeSig -1 0 -5 8 256 calibDcRangeSig -1 0 -5 8 256 Done mmwDemo:/>extendedMaxVelocity -1 0 extendedMaxVelocity -1 0 Done mmwDemo:/>lvdsStreamCfg -1 0 0 0 lvdsStreamCfg -1 0 0 0 Done mmwDemo:/>compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 -1 0 1 0 -1 0 1 0 -1 0 1 0 -1 0 1 0 -1 0 1 0 -1 0 compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 -1 0 1 0 -1 0 1 0 -1 0 1 0 -1 0 1 0 -1 0 1 0 -1 0 Done mmwDemo:/>measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2 measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2 Done mmwDemo:/>CQRxSatMonitor 0 3 4 99 0 CQRxSatMonitor 0 3 4 99 0 Done mmwDemo:/>CQSigImgMonitor 0 111 4 CQSigImgMonitor 0 111 4 Done mmwDemo:/>analogMonitor 0 0 analogMonitor 0 0 Done mmwDemo:/>aoaFovCfg -1 -90 90 -90 90 aoaFovCfg -1 -90 90 -90 90 Done mmwDemo:/>cfarFovCfg -1 0 0 30 cfarFovCfg -1 0 0 30 Done mmwDemo:/>cfarFovCfg -1 1 -5.02 5.02 cfarFovCfg -1 1 -5.02 5.02 Done mmwDemo:/>sensorStart sensorStart Debug: Init Calibration Status = 0x1ffe Error -1 mmwDemo:/>