This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1614:LDC1614

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1614, LDC1312, LDC1314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1058361/ldc1614-ldc1614

器件型号:LDC1614
主题中讨论的其他器件: LDC1312LDC1314

您好!

我希望你们做得好。
我们正在使用 LDC1614在 Mikroe 开发 click 板,该板名为 LDC 3 click board。
在汇编后、我们有一些奇怪的行为。  

我们已经有了具有 LDC1312的 click board,这个可以正常工作,但在配置 LDC1614后,我们无法正常工作
得到相同的结果。 例如,在更改自由分频器后,我们的原始数据保持不变,我们认为不应该这样做  
因为使用 LDC1312、我们得到了不同的结果。 此外、在计算传感器参数后、我们无法
从 IC 获取正确的读数、同样、使用 LDC1312、一切看起来都是正确的、等等。。。

您能否验证我们是否可以采取措施来改进我们的设计以及此响应是否正常。

如果您需要更多信息、请随时联系我们。

我将在附件中向您发送设计和光绘文件。

谢谢、
此致、

 

Aleksandar Radevic。

 e2e.ti.com/.../LDC_5F00_3_5F00_click_5F00_v100_5F00_PCB-3D-Print_5F00_Top.PDF.pdfe2e.ti.com/.../Gerber-_2600_-NC-Drill.zipe2e.ti.com/.../LDC_5F00_3_5F00_click_5F00_v100_5F00_Schematic.PDF.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我对您的问题有一些疑问:  

    • 您的 LDC1614寄存器配置是什么? 如果您可以共享完整的寄存器转储、那将会很好。  
    • 当您说您无法从 IC 获得正确的读数时、您是否意味着数据代码与您的线圈设计中的预期不符?  
    • 您能否将示波器连接到传感器线圈并捕获传感器振荡? 如果您对 LDC1312和 LDC1614进行比较、它们应该非常相似。 此外、这是为了检查传感器的实际频率和振荡振幅。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢您的回答。
    很抱歉、我花了很长时间才回复。
    您可以找到附加的寄存器转储。 此外、我将向您发送有关所用线圈的信息。
    我们比较了 LDC1614和 LDC1312的行为,但发现当我们更改分频器时,例如 ,输出数据寄存器中的数据保持不变,而同一寄存器使用 LDC1312获取不同的数据。  
    配置中是否有任何我们应该采取的不同做法、或者您认为线圈会导致这类问题?
    此外、我们的传感器数据计算与传感器参数不匹配。
    在获取此数据时、传感器远离任何导体、我们只有传感器线圈连接到 LED1614。


    寄存器转储和传感器读数:

    线圈信息:

     

    此外,我们还使用数据表中的公式计算频率和电感。

    再次感谢您、
    此致、
    Aleksandar Radevic。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aleksandar、  

    感谢您提供信息。 LDC1312和 LDC1614的配置应相同、因此不应是此问题的原因。 您能否探测传感器线圈并在示波器上查看它、以查看您是否也注意到相同的频率? 此外、您的数据在引入目标时是否会发生变化、或者是否停留在屏幕截图中显示的值?  

    谢谢、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    是的、当我们将一些目标放置在靠近传感器的位置时、我们的数据会发生变化。 您可以从下面的示波器中看到屏幕截图、频率看起来不错。  
    唯一的问题是,当我们更改分频器时,原始数据保持不变,因此我们的计算数据取决于我们选择的分频器,而 LDC1312的计算数据保持不变,因为在这两种情况下, 分频器在公式中被考虑在内。

     

    非常感谢、
    此致、
    Aleksandar Radevic。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aleksandar、  

    感谢您提供信息。 我想在我的末尾运行几个测试、但明天应该有一个回复。 同时、您使用的参考频率是多少?  

    谢谢、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aleksandar、  

    我在此问题上还有几个问题要问:  

    • 您使用的是同一电路板、只是在 LDC1614和 LDC1314测试之间更换 IC、还是两个单独的电路板?  
    • 您能否共享 LDC1314配置的寄存器转储?  
    • 您能否共享 LDC1314传感器波形的示波器捕捉?  

    谢谢、  

    Justin Beigel