This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:HWA2.0能否同时支持 FFT 引擎和 CFAR 引擎运行?

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1132725/awr2944-can-hwa2-0-support-fft-engine-and-cfar-engine-run-at-same-time

器件型号:AWR2944

你(们)好。

快速问题、 HWA2.0是否支持 FFT 引擎和 CFAR 引擎同时运行?

如果是、如何进行配置。 是否需要将输入格式器和输出格式器配置为分时用例?

谢谢。

此致、

Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是不可能的、Hwa ParamSet 只能支持一个执行路径、FFT 或 cfar。

    谢谢你

    Cesar