This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:FPGA 三电源处于短路状态

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR1843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1131914/dca1000evm-fpga-three-power-are-short-circuit-state

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件: AWR1843AOPEVM

尊敬的 TI 专家:

在我们的硬件工程师检查后、我们发现所有三个 EPGA 路点都短路、主芯片烧坏了。

我们从 Mouser 的经销商处购买了它。 只有在您确认了真正的质量问题后、我们才能联系 Mouser 完成退货和换货流程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的团队目前正在庆祝国庆假期、明天将回复您。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一位团队成员将很快为您提供帮助。  

    -Sharef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否展示您是如何连接电路板的、以及您使用的电源的额定值是多少?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aozer、

    我想使用 AWR1843AOPEVM 连接 DCA1000EVM 以收集数据。我执行了以下操作:

    首先、1843AOP 的 DCA_CONN 端口用于连接 DCA1000的60引脚 HD 连接器、SW3选择使用雷达电源。 此时、LED 指示灯不亮、芯片发热、无法收集数据。

    后来选择了直流电源、电压调整为5V、SW3选择了直流-5V、此时 LED 灯亮起、但芯片温度很高、数据仍然无法收集。

    在我们公司的硬件工程师对 DCA1000EVM 进行测试后、我们发现 所有三个 EPGA 路点都短路、主芯片烧坏了。

    期待很快收到您的回复。

    此致、

    邦巴鄂