您好!
在 AFE3010的数据表中、第7.3.7.2节内容为:
1.开电磁阀测试:AFE3010检查 PH 和 SCR_TST 引脚处的交流线路信号转换。 如果器件在大约100ms 的时间内未检测到 PH 或 SCR_TST 引脚上的线路信号转换、则器件读取自检失败。
二极管桥测试:如果二极管桥式整流器中短路、器件能够检测来自二极管桥的电源电流变化。 此检测被视为自检失败、AFE3010将触发 SCR 并将警报以1s 的间隔闪烁(对于60Hz 系统)。
问题 a)如果 AFE3010上的 SCR 测试功能被禁用、AFE3010是否仍会针对电磁线圈进行自检=开路故障?
问题 B)对于数据表项目1、过渡是什么(电压阈值和持续时间?) 是否需要通过电磁阀开路线圈自检?
问题 C)对于数据表项目2、这到底是如何工作的?