This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:在 SYSBIOS 上运行 DPU 单元测试

Guru**** 2544700 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, IWR6843AOP, MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1131232/iwr6843aopevm-run-dpu-unit-tests-on-top-of-sysbios

器件型号:IWR6843AOPEVM
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOSIWR6843AOP

您好!

我想在 SYSBIOS 之上的 CCS 上运行 DPU 单元测试。 我找到了测试文件并将其导入到 CCS 中。 但我无法确定如何使用 CCS 来运行此代码。

我要讨论的文件夹位于: mmwave_sdk_\packages/ti\datapath\DPU\rangeproc\test 中

请就此提供一些帮助吗?

Bests、

REDA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reda、

    您可以参阅 毫米波 SDK 用户指南的第3.5节 、其中详细介绍了如何运行单元测试。

    在运行驱动程序和其他组件的单元测试时、建议使用 CCS 开发/调试模式。 有关使用 CCS 调试的更多详细说明、请参阅工业工具箱中的此文档

    注意:如果您使用的是 IWR6843AOP EVM、则 必须 使用 MMWAVEICBOOST 载板通过板载 XDS110连接到 PC。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答、它现在正在工作。

    是否有任何文档可以了解单元测试的输出?

    此致、

    REDA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reda、

    我对延迟回复表示歉意。 运行 DPU 单元测试时、您应该会在 CCS 控制台中看到通过/失败。

    此致、

    Josh