This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460:OWU 通信模式

Guru**** 682950 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460, BOOSTXL-PGA460, PGA460PSM-EVM, ENERGIA, TIDA-01597, SN65HVDA100-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1059890/pga460-owu-communication-mode

器件型号:PGA460
主题中讨论的其他器件:ENERGIATIDA-01597SN65HVDA100-Q1

您好,

我们的客户使用  了 OWU 通信来控制 PGA460, 他希望通过串行端口将数据传输到 PC,但串行端口始终显示错误: 未收到测量结果!

该程序以前已经推出。

此致

Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    感谢您的提问。

    客户是使用 PGA460 EVM 进行评估、还是将其用作独立器件?

    客户是否能够使用 OWU 通信任何数据?

    您是否具有客户 PGA460器件使用的寄存器设置?

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    感谢你的答复。

    以下是寄存器配置:

    USER_Data1 = 0x00;
    USER_DATA2 = 0x00;
    USER_DATA3 = 0x00;
    USER_DATA4 = 0x00;
    USER_Data5 = 0x00;
    USER_DATA6 = 0x00;
    USER_DATA7 = 0x00;
    USER_DATA8 = 0x00;
    USER_DATA9 = 0x00;
    USER_DATA10 = 0x00;
    USER_DATA11 = 0x00;
    USER_DATA12 = 0x00;
    USER_DATA13 = 0x00;
    USER_DATA14 = 0x00;
    USER_DATA15 = 0x00;
    USER_DATA16 = 0x00;
    USER_DATA17 = 0x00;
    USER_DATA18 = 0x00;
    USER_DATA19 = 0x00;
    USER_DATA20 = 0x00;
    TVGAIN0 = 0xAA;
    TVGAIN1 = 0xAA;
    TVGAIN2=0xAA;
    TVGAIN3 = 0x82;
    TVGAIN4 = 0x08;
    TVGAIN5 = 0x20;
    TVGAIN6 = 0x80;
    INIT_GAIN = 0x60;
    频率= 0x8F;
    死区时间= 0x09;
    如果(comm==2)

    PULSE_P1 = 0xA0 | 0x04;

    /*else

    PULSE_P1 = 0x04;
    }*/
    PULSE_P2 = 0x10;
    CURR_LIM_P1 = 0x55;
    CURR_LIM_P2 = 0x55;
    REC_LENGTH = 0x19;
    FREQ_DIAG = 0x33;
    SAT_FDIAG_TH = 0xFE;
    FVOLT_DEC = 0x7C;
    DECPL_TEMP = 0x4F;
    DSP_SCALE = 0x00;
    TEMP_TRIM = 0x00;
    P1_GAIN_CTRL = 0x09;
    P2_GAIN_CTRL = 0x09;

    此致

    Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    感谢您的寄存器设置。

    客户似乎没有为 PGA460器件启用 OWU 接口。 该设置在 PULSE_P1寄存器下、涉及向寄存器的位7写入逻辑1。

    下面是 Pulse 寄存器分配表:

    有关 OWU 的更多信息、请参阅 PGA460数据表的第7.3.6.2.2节:

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    他尝试 配置 PULSE_P1  

    如果(comm==2)  
    {  
    PULSE_P1 = 0x80 | 0x04;
    }  

    但问题仍然存在。

    此致

    Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    您能否提供有关他们是使用 BOOSTXL-PGA460 EVM、PGA460PSM-EVM 还是定制板的更多信息?

    谢谢、

    Mekre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mekre、

    感谢您的回复,根据  TIDA-01597设计的 OWI,客户使用了自己的电路板,并使用了 :Energia 的 getdisance。  

    此致

    Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、  

    感谢您提供更多信息。

    客户是否能够探测通信线路以验证器件是否通过 OWU 发送和接收数据?

    此外、客户是否在微控制器和 PGA460之间使用了 SN65HVDA100-Q1等收发器?

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    是的,他使用了收发器  SN65HVDA100-Q1。 下面是他的原理图:

    此致

    Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kailyn、感谢您提供原理图。 我看到 TI 建议与客户电路板之间有一些差异。 您能否与客户确认、以了解原理图是否与他们设计电路板的方式准确。  

    TI 设计及其设计之间的 RX 和 TX 引脚具有不同的网符号

    2.与 TI 原理图相比、连接到跳线的二极管似乎是反向的:

    请告诉我这些更改是否是客户有意进行的。  

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    非常感谢、TXD 和 RXD 与 MCU 正确连接、二极管确实相反。 他已根据  TI 原理图正确放置了二极管。 现在、他怀疑问题是由程序引起的、之前使用 过 BOOTXL-PGA460、现在使用了自己的板、但没有更改程序。 他使用   了 Energia 的 getdisance、还使用了 Energia 的 busdemo。 这两种情况都出现 错误-未收到测量结果!。

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、  

    您能否验证 OWU 通信是否在其自己的电路板上按预期工作?  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    他自己的主板出现 “错误-未收到测量结果!” 使用时、他自己的板。

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    请让客户测试是否可以通过 OWU 读回或写寄存器设置。  

    我需要确定问题是与通信相关还是与 ToF 相关。  

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacob,

    寄存器 设置、但读回值始终为零。

    字节 pga460::registerRead (字节 addr)

    字节数据= 0x00;
    字节 temp = 0;

    如果(comm==2)

    owuShift = 1;// OWU 接收缓冲区偏移以忽略已发送的数据

    其他

    owuShift = 0;


    pga460SerialFlush();

    regAddr = addr;
    字节 buf9[4]={synctyte、srr、regAddr、calcChecksum (SRR)};
    if (comm==0 || comm==2)// UART 或 OWU 模式

    SERIAL1.write (buf9、sizeof (buf9));

    如果(comm==3)// SPI 模式

    spiTransfer (buf9、sizeof (buf9));

    延迟(10);
    if (comm==0 || comm==2)// UART 或 OWU 模式

    for (int n=0;n<3;n++)

    if (n=1-owuShift)

    SERIAL1.write (buf9、sizeof (buf9));
    //data = Serial1.read();//存储读取的数据

    /*否则

    temp = Serial1.read();
    }*/


    如果(comm==3)// SPI 模式

    spiModidle(3);
    数据= MisoBuf[1];


    返回数据;

    在energia代码:μ A

    Serial.begin(19200);
    ussc.initBoostXLPGA460(2,19200,0);


    void loop(){
    //将主代码放在此处,重复运行:
    USSC.registerWrite (0x14、0xAF);
    USSC.registerWrite (0x15、0xFF);
    USSC.registerWrite (0x16、0xFF);
    USSC.registerWrite (0x17、0x2D);
    USSC.registerWrite (0x18、0x68);
    USSC.registerWrite (0x19、0x36);
    USSC.registerWrite (0x1A、0xFC);
    USSC.registerWrite (0x1B、0xC0);
    USSC.registerWrite (0x1C、0x8C);
    USSC.registerWrite (0x1D、0x00);
    USSC.registerWrite (0x1F、0x12);
    USSC.registerWrite (0x1E、0x01);
    USSC.registerWrite (0x14、0xAF);
    USSC.registerWrite (0x15、0xFF);
    USSC.registerWrite (0x16、0xFF);
    USSC.registerWrite (0x17、0x2D);
    USSC.registerWrite (0x18、0x68);
    USSC.registerWrite (0x19、0x36);
    USSC.registerWrite (0x1A、0xFC);
    USSC.registerWrite (0x1B、0xC0);
    USSC.registerWrite (0x1C、0x8C);
    USSC.registerWrite (0x1D、0x00);
    USSC.registerWrite (0x1F、0x12);
    USSC.registerWrite (0x1E、0x01);
    serial.print ("TVGAINO:");
    serial.print (USSC.registerRead (0x14)、hex);

    此致

    Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    感谢您提供该代码。

    您能否让客户在使用期间使用示波器或逻辑分析仪捕获 OWU 通信线路?

    我需要确定是否正确执行了通信协议。

    谢谢、

    Jacob