This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2022:ARM M4的 HDC2022代码示例。

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2022, HDC2021, HDC2080
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1132540/hdc2022-the-hdc2022-code-example-of-arm-m4

器件型号:HDC2022
主题中讨论的其他器件: HDC2021HDC2080

各位专家、您好!

我的客户希望使用 HDC2022替代 HTU21DF。  使用 HTU21DF 代码、但无法从 HDC2022读取任何数据。

那么、您能否提供 ARM M4的代码? 谢谢!

BR、

戈登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的戈登-  

    感谢您发帖。  

    在这里、选择 HDC2080、HDC2021或 HDC2022代替 HTU20或 HTU21是一个很好的选择、因为 HDC2器件在各个方面都优于 HTU21。  

    假设它们使引脚3未连接(该引脚对于 HTU21为 NC、 并且是 HDC2器件的地址行)任一器件的7位 I2C 地址都将为0x40、因此、他们应该检查的第一件事是、当发送寻址命令时、他们从其电路板上的 HDC2器件获取 ACK。  

    如果可以的话、那么他们应该看看在他们拥有的代码中改变命令本身、以及删除或者注释那些专门针对 HTU21的命令。  

    例如、在最基本的实施中-

    加电后、HTU21需要器件通过寻址写入命令0xFE 进行软复位、延迟为20mSec。 HDC2器件不需要此命令、因此可以删除该命令。  

    HTU21要求使用寻址写入命令0xf5 (对于%RH)、延迟为40mSec 来单独读取%RH 和 temp、 然后是对两个字节数据的回读、接着是对0xF3 (针对 temp)的寻址写入、另一个延迟为40mSec、并对两个字节的数据进行回读。

    相比之下、HDC2系列器件在上电后仅需3mSec 、即可使用。

    最基本的实现方式是使用0x01对寄存器0x0F 进行寻址写入、后跟1.5mSec 的延迟、并且读回四个数据字节将从器件中产生温度值和%RH 值、LSByte 优先。 请参阅下面的 LSA 捕获。

        => 1.5msec 延迟  =>  

    HDC2确实有一个 ALERT 引脚、该引脚也可用于更高级的操作、但它们可能没有在其电路板上连接过该引脚。

    此外、随附的是一些 MCU 无关代码、来自 ASC Studio (SysConfig) 、用于为地址0x40设置 HDC2、这是默认值(适用于 HTU21和 HDC2器件)

    e2e.ti.com/.../HDC2.zip

    希望通过上面的说明和随附的代码示例、他们可以快速转换自己的设计。

    如有任何疑问、请返回本论坛。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢您的支持。

    客户将引脚3和引脚4保持悬空状态。  客户能否  直接使用 HDC2.zip 代码?  

    BR、

    戈登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    HDC2.zip 文件可用于您的现有设置。  

    此致、
    Pavani Tenneti