This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOP:有关 MSS TCMA、TCMB RAM 存储器测试(PBIST)的问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1130659/awr6843aop-question-about-mss-tcma-tcmb-ram-memory-test-pbist

器件型号:AWR6843AOP
Thread 中讨论的其他器件:AWR6843

香榭丽舍

为安全起见、AWR6843 (AOP) SDL PBIST 功能支持器件内部存储器测试。

似乎不支持 SDL 中定义的 PBIST 内存组中的 MSS TCMA、TCMB RAM。

那么、SDL 是否支持 MSS TCMA、TMCB RAM 的内存测试?

如果 SDL PBIST 不支持 MSS TCMA、TCMB RAM 地区的内存测试、客户如何出于安全诊断目的进行内存测试?

(是否有用于进行 TCMA TCMB RAM 存储器测试的 SBL 指南信息?)

谢谢你。

此致、

金海登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:  

    让我检查一下这个、然后返回给您。  

    此致、  

    Sudharshan K N  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudharshan、

    如果您有任何更新、可以告诉我吗?

    感谢和此致、

    海登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayden、  

    这是否不是安全诊断库(SDL)的一部分? 请确认。 安全分析报告具有以下内容。 我正在尝试检查诊断的实施位置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayden、  

    是 MSS TCMA 和 MSS TCMB 的 PBIST 是 ASIL-B 器件的 MSS ROM 的一部分(来自 efuse)。

    此致、  

    Sudharshan K N  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。

    在 SDL、PBIST 用户指南文档中了解详细信息也很好。

    此致、

    海登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayden、  

    它们是安全软件版本的一部分。  

    此致、  

    Sudharshan K N