This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5170UEVM:TMAG5170EVM 传感器分辨率

Guru**** 1503120 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1132739/tmag5170uevm-tmag5170evm-sensor-resolution

器件型号:TMAG5170UEVM
主题中讨论的其他器件:TMAG5170

 TMAG5170EVM 传感器 分辨率(以 mT 为单位)是多少? 在给定器件选定范围的情况下、该分辨率是否会发生变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    欢迎使用 E2E。  感谢您提出这个问题。  TMAG5170的分辨率可在数据表中找到。  例如、请参阅 TMAG5170A2的分辨率

    对于16位结果、您可以将满量程范围除以65536。  因此、在+/- 150mT 范围内、我们具有300mT 的完整输入范围。  因此、每位分辨率为4.578UT。

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 传感器的敏感区域的大小也是多少? 我看不到数据表中列出的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    感应元件非常小。  总感应面积约为60um x 60um。  在大多数用例中、这最容易通过器件封装内的定点进行建模。

    谢谢、

    Scott