This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA302:PGA302 DAC_CTRL_STATUS

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1131716/pga302-pga302-dac_ctrl_status

器件型号:PGA302

您好!

第8.3.16节中 PGA302的数据表规定如下:

     '可以通过向 DAC_CTRL_STATUS 寄存器中的 DAC_ENABLE 位写入0来禁用 DAC。'

在  寄存器映射中和整个文档中都找不到 DAC_CTRL_STATUS 寄存器。

该寄存器在上面的语句中只提到一次。   我使用 SLDS216–2017年12月版、最近下载过

TI 产品页面中的内容。  请提供任何意见。

    此致、

Ruben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruben:

    DAC_CTRL_STATUS 寄存器是 DI 页0x2、偏移量0x38。 DAC_ENABLE 位为位0。 虽然可以在数字接口模式下控制该位来启用/禁用 DAC、但在 PGA302处于补偿模式时无法禁用 DAC、因此我认为最初的目的是在 PGA302中不使用该寄存器。 我将确保更改数据表、以便在下次更新中反映这一点。

    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    我在使用 PGA302 GUI 时遇到了这个问题、但没有 EVM 板。 刚刚打开“PGA302线性校准”页面,将通信接口设置为 I2C,然后单击“开始”。  在"数据日志"窗口 中发出了两条写入命令:  0x42 0x38 0xE9 和   0x42 0x67 0xE9。   我假设第一次写入是 DAC_ENABLE 位设置。  不确定向偏移量0x67写入什么内容。  

    因此、GUI 仍然使用 DAC_ENABLE 位。   如果  DAC_CTRL_STATUS 仍然存在于硬件中并可通过 DI 访问、我无法从您的答案中获得。 如果存在、我希望尽可能对其他位进行完整描述。  将来我计划设计自己的校准板、因此我想尽可能了解 PGA302的内部信息 。   

    感谢您的支持。

    Ruben  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruben:

    DAC_ENABLE 位在技术上是可用的、但 PGA302不需要该位、因此将从数据表中删除。 GUI 旨在支持尚未发布的其他器件、 您注意到的数据记录命令旨在与 PGA302和这些其他器件配合使用、因此为了简化 GUI 的编码、PGA302不需要的一些附加命令包含在 GUI 中。

    此致、

    Scott