主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
您好!
我想在雷达 IWR6843AOPEVM 上刷写基本软件。
为此、我遵循了本教程: 使用 UniFlash 刷写 EVM
要分步执行、
我有一个"标准 COM 端口":
然后、我打开 UniFlash 并选择我的雷达:
我从"C:\ti\mmwave_sdk_03_06_00_00-LTS \firmware\radarss"中选择我的映像、并且我准备就绪:
在雷达上、我遵守 了这一行文档:
因此:
因为我想闪存。
在启动之前、我不会忘记按下雷达的复位按钮。
然后此窗口打开:
但该栏不会提前、10-15秒后、将出现此错误:
如果你有想法、我愿意提供帮助。
提前感谢、
Dimitri Sigg