This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:AWR2944和 TJA1103A 连接

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, SYSCONFIG, MMWAVE-MCUPLUS-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1063568/awr2944evm-awr2944-and-tja1103a-connection

器件型号:AWR2944EVM
Thread 中讨论的其他器件:AWR2944SysConfigMMWAVE-MCUPLUS-SDK

大家好、  

美好的一天! 您能帮助我们解决客户的问题吗?

他们有一个 AWR2944和连接的 TJA1103A 物理层、他们将为此组合创建一个 CCS Projekt。 他们希望 使用"enet_lwip_cpsw_awr294x-evm_r5fs0-0_freertos_ti-arm-clang"示例项目。 但 MCU 软件包中没有此 phy 的文件(C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_01\mcu_plus_sdk_awr294x_08_01_00_34\source\networking\enet\core\includephy)。

请提供此文件吗?

提前感谢您的支持。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    由于该 PHY 不受香草 SDK 支持、客户必须执行修改现有 PHY 文件/添加新文件以支持自定义 PHY 的活动。 PHY 的制造商可能会根据要求提供示例驱动程序。 如果是、这些驱动程序可用作此活动的基础。

    此致、

    Aayush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aayush、

    感谢您的回答。 是否有关于如何修改现有 PHY 文件或添加新文件的教程? 需要哪些文件、函数、变量等?

    此致、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    很抱歉耽误你的时间、

    我与 MCU+ SDK 团队交谈、他们本身没有移植文档、但我能够收集移植所需的一般步骤:

    EVM 使用 DP83867ERGZR PHY、并  使用中的相应文件 dp83867.c、dp83867_priv.h  \source\networking\enet\core\src\phy。 根据数据表、需要为您自己的 PHY 修改这两个文件。 我被告知、在调整 PHY 时也需要付出一些努力、可能需要制造商的帮助。  

    除了这些文件之外、中的全局 gEnetCpbBoard_dp83867PhyCfg source\networking\enet\utils\V2\awr294x\enet_board_cfg.c 和 中的函数 EnetBoard_setPhyConfigRgmii \source\networking\enet\utils\V2\awr294x\enet_appboartutils.c 也与 PHY 相关、使用不同的 PHY 时可能需要更改。

    网络专家还提到、通用 PHY 是在我们的驱动程序中实现的、在某些情况下、驱动程序可能与新 PHY 一样工作、无需进行任何更改、但不一定如此。 因此、建议先尝试驱动程序、然后检查它是否起作用。

    如果您需要更多有关 MCU+ SDK 或 AWR2944的特定帮助、请告诉我、我将尽力收集必要的信息。

    此致、

    Aayush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aayush、

    感谢您的回答。 我将首先尝试使用通用驱动程序。
    我有另一个问题。 示例项目中使用了 RGMII、但我需要使用 RMII。 我可以在何处更改此接口? 在*。syscfg (文本编辑器)中输入该文件、但在图形编辑器中找不到该文件。

    谢谢、此致、
    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您指的是哪个示例项目?

    我看到了实现以太网的 OOB 演示的 SysConfig、但我无法找到添加的 RGMII 或 RMII (尽管 SysConfig GUI 具有这些)。 我需要研究 RMII/RGMII 配置在 SysConfig 中发挥的作用。 我将于周一至晚(周五是印度的公共假日)再次与您讨论此事。

    此致、

    Aayush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aayush、

    我有 MMWAVE-MCUPLUS-SDK 中的示例项目"enet_lwip_cpsw_awr294x-evm_r5fs0-0_freertos_ti-arm-clang"。

    "我无法找到添加的 RGMII 或 RMII (尽管 SysConfig GUI 具有这些)"
    是的、这正是我的意思。

    但是、当我使用文本编辑器打开*。syscfg 时、其中包含 RGMII。 条目来自何处? 我如何更改它? 如果我在文本编辑器中更改它、那么它会在下一个构建时被覆盖。

    感谢您的帮助、祝您度过美好的公共假期。

    此致、
    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的澄清。 我已将此问题转发给负责 SysConfig 的 MCU+团队。 我将在下周初回复您、并提供他们的回复。

    此致、

    Aayush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    这是需要更正的 SysConfig GUI 中的错误。 在 GUI 的第一页中、我们应该会看到一个网络面板、其中包含以太网配置。 此面板当前不可见。

    我将在内部与 SysConfig 团队跟进、以找到相应的修复方法、但目前、我不确定时间轴是多少。

    此致、

    Aayush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aayush、

    谢谢、但这听起来不是很好。 我希望这项修正不会太长。 或者可能有一种权变措施来配置以太网和 RMII? 可能需要手动调整 SysConfig 文件?

    此致、
    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aayush、

    遗憾的是,我的最后一个问题尚未得到任何答复。 我需要一个解决方案来配置以太网。

    非常感谢和问候、
    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我曾在一段时间前就这个问题提出一个内部错误。 让我继续跟进、并尝试为您提供一个时间表、让您了解我们何时可以为此提供补丁。

    此致、

    Aayush