This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:错误:[RadarAPI]:状态:失败,错误类型:RESP 超时 MatlabProc 状态:失败

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-01012, AWR2243, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1065611/awr1243-error-radarapi-status-failed-error-type-resp-timeout-matlabproc-status-failed

器件型号:AWR1243
主题中讨论的其他器件:TIDEP-01012TIDEP-01017MMWCAS-DSP-EVMAWR2243

您好!  

大家好、我将 TI AWR1243P 级联雷达评估板(TIDEP-01012)与 TI MMWCAS-DSP-EVM 评估模块(TIDEP-01017)搭配使用。

我正在尝试使用 mmWaveStudio 配置器件。 但是 、我在帧配置的步骤中遇到了错误。 此时将显示输出  

状态:失败、错误类型:RESP 超时。  [RadarAPI]:MatlabProc 状态:失败。

然后、我不能更改帧状态。

感谢你的帮助、  

爱丽丝

我将输出文件复制粘贴到这里:


[14:53:50][RadarAPI]:AR1.RemoveDevice (8)
[14:53:50][RadarAPI]:状态:已通过
[14:53:50][RadarAPI]:AR1.RemoveDevice (4)
[14:53:50][RadarAPI]:状态:已通过
[14:53:50][RadarAPI]:AR1.RemoveDevice (2)
[14:53:50][RadarAPI]:状态:已通过
[14:53:50][RadarAPI]:ar1.poweroff_mult ()
[14:53:50][RadarAPI]:状态:已通过
[14:54:07][RadarAPI]:器件1:接收到状态为0的 CAPTURE_RESPONSE_ACK 异步事件()
[14:54:07][RadarAPI]:器件1:接收到状态为0的 CAPTURE_RESPONSE_ACK 异步事件()
[14:54:08][RadarAPI]:AR1.FullReset (1)
[14:54:08][RadarAPI]:状态:已通过
[14:54:08][RadarAPI]:AR1.SOPControl_mult (1、4)
[14:54:08][RadarAPI]:状态:已通过
[14:54:11][DeviceID-0]收到 MSS 上电完成异步事件!
[14:54:11][RadarAPI]:AR1.PowerOn_mult (1、0、1000、0)
[14:54:11][RadarAPI]:状态:通过
[14:54:13][RadarAPI]:ar1.DownloadBSSFw_mult (1、"C:\\ti\\mmwave_DFP_01_02_06_03\\firmware\\xwr12xx_metaImage.bin")
[14:54:13][RadarAPI]:ar1.DownloadBssFwOvSPI_mult (1、C:\\ti\\mmwave_DFP_01_02_06_03\\firmware\\xwr12xx_metaImage.bin)
[14:54:49]器件状态:UndetDe/ASIL-B/SOP:4/ES:1
[14:54:49][RadarAPI]:ar1.RfEnable_mult (1)
[14:54:49][DeviceID-0]收到 BSS 加电完成异步事件!
[14:54:49][RadarAPI]:状态:已通过
[14:54:57][RadarAPI]:ar1.ChanNAdcConfig_mult (1、1、1、0、1、 1、1、1、2、1、 0、1)
[14:54:57][RadarAPI]:状态:已通过
[14:55:05][RadarAPI]:器件2:接收到状态为0的 CAPTURE_RESPONSE_ACK 异步事件()
[14:55:06][RadarAPI]:器件2:接收到状态为0的 CAPTURE_RESPONSE_ACK 异步事件()
[14:55:06][RadarAPI]:AR1.FullReset (2)
[14:55:06][RadarAPI]:状态:已通过
[14:55:06][RadarAPI]:AR1.SOPControl_mult (2、4)
[14:55:06][RadarAPI]:状态:已通过
[14:55:10][DeviceID-1]接收到 MSS 上电完成异步事件!
[14:55:10][RadarAPI]:AR1.AddDevice (2)
[14:55:10][RadarAPI]:状态:已通过
[14:55:17][RadarAPI]:器件4:接收到状态为0的 CAPTURE_RESPONSE_ACK 异步事件()
[14:55:17][RadarAPI]:器件4:接收到状态为0的 CAPTURE_RESPONSE_ACK 异步事件()
[14:55:18][RadarAPI]:AR1.FullReset (4)
[14:55:18][RadarAPI]:状态:通过
[14:55:18][RadarAPI]:AR1.SOPControl_mult (4、4)
[14:55:18][RadarAPI]:状态:通过
[14:55:22][DeviceID-2]收到 MSS 上电完成异步事件!
[14:55:22][RadarAPI]:AR1.AddDevice (4)
[14:55:22][RadarAPI]:状态:已通过
[14:55:29][RadarAPI]:器件8:接收到状态为0的 CAPTURE_RESPONSE_ACK 异步事件()
[14:55:29][RadarAPI]:器件8:接收到状态为0的 CAPTURE_RESPONSE_ACK 异步事件()
[14:55:29][RadarAPI]:AR1.FullReset (8)
[14:55:29][RadarAPI]:状态:已通过
[14:55:29][RadarAPI]:AR1.SOPControl_mult (8、4)
[14:55:29][RadarAPI]:状态:已通过
[14:55:31][DeviceID-3]收到 MSS 加电完成异步事件!
[14:55:31][RadarAPI]:AR1.AddDevice (8)
[14:55:31][RadarAPI]:状态:已通过
[14:55:38][RadarAPI]:ar1.DownloadBSSFw_mult (14、"C:\\ti\\mmwave_DFP_01_02_06_03\\firmware\\xwr12xx_metaImage.bin")
[14:55:38][RadarAPI]:ar1.DownloadBssFwOvSPI_mult (14、C:\\ti\\mmwave_DFP_01_02_06_03\\firmware\\xwr12xx_metaImage.bin)
[14:56:04] Slave1 Device Status:UndetDe/ASIL-B/SOP:4/ES:1
[14:56:04][RadarAPI]:ar1.RfEnable_mult (2)
[14:56:04][DeviceID-1]收到 BSS 加电完成异步事件!
[14:56:04][RadarAPI]:状态:已通过
[14:56:12] Slave2 Device Status:UndetDe/ASIL-B/SOP:4/ES:1.
[14:56:12][RadarAPI]:ar1.RfEnable_mult (4)
[14:56:12][DeviceID-2]收到 BSS 加电完成异步事件!
[14:56:13][RadarAPI]:状态:已通过
[14:56:22] Slave3设备状态:UndetDe/ASIL-B/SOP:4/ES:1
[14:56:22][RadarAPI]:ar1.RfEnable_mult (8)
[14:56:22][DeviceID-3] BSS 加电完成异步事件已接收!
[14:56:22][RadarAPI]:状态:已通过
[14:56:42][RadarAPI]:ar1.ChanNAdcConfig_mult (14、1、1、0、1、 1、1、1、2、1、 0、2)
[14:56:42][RadarAPI]:状态:已通过
[14:56:53][RadarAPI]:ar1.RfLdoBypassConfig_mult (15、0xF)
[14:56:53][RadarAPI]:状态:已通过
[14:56:54][RadarAPI]:AR1.LPModConfig_mult (15、0、0)
[14:56:54][RadarAPI]:状态:已通过
[14:56:55][RadarAPI]:ar1.RfInit_mult (15)
[14:56:55][DeviceID-0]接收到 RF Init 异步事件!
[14:56:55][DeviceID-1]接收到射频 Init 异步事件!
[14:56:55][DeviceID-2]接收到射频 Init 异步事件!
[14:56:55][RadarAPI]:时间戳、温度:42408、42;APLL 状态、更新:1、0; SynthVCO1状态、更新:1、1;SynthVCO2状态、更新:1、 1;LODist 状态、更新:1、1;RxADCDC 状态、 更新了:1、1;HPFcutoff 状态、更新了:1、1; LPFcutoff Status、Update:1、1;PeakDetector Status、Update:1、 1;TxPower 状态、更新:1、1;RxGain 状态、 更新了:1、1;TxPhase 状态、更新了:1、1; RxIQMM 状态、更新:0、0;
[14:56:55][RadarAPI]:时间戳、温度:42408、42;APLL 状态、更新:1、0; SynthVCO1状态、更新:1、1;SynthVCO2状态、更新:1、 1;LODist 状态、更新:1、1;RxADCDC 状态、 更新了:1、1;HPFcutoff 状态、更新了:1、1; LPFcutoff Status、Update:1、1;PeakDetector Status、Update:1、 1;TxPower 状态、更新:1、1;RxGain 状态、 更新了:1、1;TxPhase 状态、更新了:1、1; RxIQMM 状态、更新:0、0;
[14:56:55][RadarAPI]:时间戳、温度:42408、42;APLL 状态、更新:1、0; SynthVCO1状态、更新:1、1;SynthVCO2状态、更新:1、 1;LODist 状态、更新:1、1;RxADCDC 状态、 更新了:1、1;HPFcutoff 状态、更新了:1、1; LPFcutoff Status、Update:1、1;PeakDetector Status、Update:1、 1;TxPower 状态、更新:1、1;RxGain 状态、 更新了:1、1;TxPhase 状态、更新了:1、1; RxIQMM 状态、更新:0、0;
[14:56:55][DeviceID-3] RF Init 异步事件已接收!
[14:56:55][RadarAPI]:时间戳、温度:32434、40;APLL 状态、更新:1、0; SynthVCO1状态、更新:1、1;SynthVCO2状态、更新:1、 1;LODist 状态、更新:1、1;RxADCDC 状态、 更新了:1、1;HPFcutoff 状态、更新了:1、1; LPFcutoff Status、Update:1、1;PeakDetector Status、Update:1、 1;TxPower 状态、更新:1、1;RxGain 状态、 更新了:1、1;TxPhase 状态、更新了:1、1; RxIQMM 状态、更新:1、1;
[14:56:55][RadarAPI]:状态:已通过
[14:56:59][RadarAPI]:ar1.DataPathConfig_mult (15、512、1216644097、0)
[14:56:59][RadarAPI]:状态:已通过
[14:57:01][RadarAPI]:ar1.LvdsClkConfig_mult (15、1、1)
[14:57:01][RadarAPI]:状态:已通过
[14:57:03][RadarAPI]:AR1.CSI2LaneConfig_mult (15、1、0、2、0、 4、0、5、0、3、0)
[14:57:03][RadarAPI]:状态:已通过
[14:57:11][RadarAPI]:AR1.SetTestSource_mult (15、4、3、0、0、0、 0、0、-327、0、-327、 327、327、-2.5、327、 327、0、0、0、0、 -327、0、-327、327、327、327、 327、-95、0、0、0.5、 0、1、0、1.5、0、 0、0、0、0、0)
[14:57:11][RadarAPI]:状态:通过
[14:57:15][RadarAPI]:ar1.ProfileConfig_mult (15、0、77、5、6、 40、0、0、0、0、 0、0、70.006、0、256、 8000、0、0、48)
[14:57:15][RadarAPI]:状态:通过
[14:57:18][RadarAPI]:ar1.ChirpConfig_mult (15、0、0、0、0、0、 0、0、0、1、0)
[14:57:18][RadarAPI]:状态:通过
[14:57:31]测试源已禁用...!!!
[14:57:31][RadarAPI]:ar1.DisableTestSource_mult (1、0)
[14:57:32][RadarAPI]:状态:已通过
[14:57:32][RadarAPI]:ar1.FrameConfig_mult (1、0、0、8、128、 40、0、0、1)
收到[14:57:32][DeviceID-0] MSS ESM 故障错误状态异步事件(0x0、0x2000000)
收到[14:57:32][DeviceID-0] MSS RF 错误状态异步事件(0x4)
收到[14:57:32][DeviceID-0] BSS CPU 故障错误状态异步事件(0xFF)
[14:57:32][DeviceID-0]保留(0x0)
[14:57:32][DeviceID-0] LineNum (0x0)
[14:57:32][DeviceID-0] FaultLR (0x0)
[14:57:32][DeviceID-0] FaultPrevLR (0x0)
[14:57:32][DeviceID-0] FaultSPSR (0x0)
[14:57:32][DeviceID-0] FaultSP (0x0)
[14:57:32][DeviceID-0] FaultCauseAddress (0x0)
[14:57:32][DeviceID-0] FaultErrorStatus (0xFFFF)
[14:57:32][DeviceID-0] FaultSourced (0xFF)
[14:57:32][DeviceID-0] FaultAXIErrorType (0xFF)
[14:57:32][DeviceID-0] FaultAccessType (0xFF)
[14:57:32][DeviceID-0] FaultRecoveryType (0xFF)
[14:57:32][DeviceID-0]被保留2 (0x0)
收到[14:57:32][DeviceID-0] BSS ESM 组1故障错误状态异步事件(0x0)
收到[14:57:32][DeviceID-0] BSS ESM 组2故障错误状态异步事件(0x20)
收到[14:57:32][DeviceID-0]模拟故障异步事件(0x0)
[14:57:32]保留(0x0)
[14:57:32]被保留2 (0x0)
[14:57:32] FaultSig (0x0)
[14:57:32]保留3 (0x0)
[14:57:36]状态:失败、错误类型:RESP 超时
[14:57:36][RadarAPI]:MatlabProc 状态:失败



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alice、  

    是否确定您有 AWR1243级联射频板、而不是 AWR2243?  

    我看到您的器件在 mmWave Studio 中未被检测到。 这意味着 mmWave Studio 版本和使用的器件不匹配。  

    让我在此澄清几点:  

    如果您具有 AWR1243 ES 3.0级联设置、则需要使用 mmWave Studio 02_01_01_00和  mmWave_DFP_01_02_06_03。  

    如果您有 AWR2243 ES1.0、 则需要使用 mmWave Studio 03_00_00_14和 MMWAVE_DFP_02_02_00_03

    如果您有 AWR2243 ES1.1、 则需要使用 mmWave Studio 03_00_00_14和 MMWAVE_DFP_02_02_03_01。  

    您可以参阅器件勘误表文档(器件标识部分)、以获得有关器件 ES 版本的更多说明。  

    希望这对您有所帮助。  

    祝你新年快乐!!

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishita、您好!  

    非常感谢您的回答。  

    我有 AWR1243级联、mmWave  Studio 和 mmWave DFP 版本 是相应的版本。

    我能够运行 lua 脚本以配置 MIMO 设置并捕获数据。 我想通过手动检查、因为我们使用 lua 脚本获得的结果看起来是错误的。  

    我必须错过一个步骤?  

    祝你新年快乐!  

    此致、  

    爱丽丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alice、  

    感谢您再次了解您的见解。  

    如果您根据电路板使用的是正确版本的 Studio 和 mmWave DFP、mmWave Studio 应该已经正确识别了您的电路板。 但输出日志中的以下两条语句并不表示这一点。 仍然缺少一些东西。  

    [14:54:49]器件状态:UndetDe/ASIL-B/SOP:4/ES:1
    [14:54:49][RadarAPI]:ar1.RfEnable_mult (1)

    您能否发布电路板图片、确认它确实是 AWR1243?  

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好!  
    这是电路板的图片。  
    谢谢、  
    爱丽丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alice、

    感谢您的观看。  

    抱歉、我无法读取芯片上的内容(图中的黑色方块)。 您可以放大一点、还是帮我阅读?  

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    它确实是 AWR2243P! 我拥有的文档显示了 TI AWR1243P。
    我将尝试使用正确的版本并告知您。  
    非常感谢您的帮助、  
    爱丽丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alice、  

    感谢您快速返回。 是的、我可以看到器件标记为"AWR2243P"、很高兴您能够找到它。  

    请尝试正确的版本、如果您有任何疑问、请告知我。  

    谢谢、此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishita、您好!  

    非常感谢你的帮助。 我使用了正确版本的 mmwavestudio 和 SDK、数据看起来更好。  

    此致、  

    爱丽丝