This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:平均功耗测试条件下的最大电流信息

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1064371/awr2944-max-current-info-in-average-power-consumption-test-condition

器件型号:AWR2944
Thread 中讨论的其他器件: AWR1843

您好!

我的客户发现 AWR2944数据表中有平均功耗信息。 他们希望了解以下测试条件下每个电源轨的最大电流。 请提供相关信息吗?

AWR1843功耗测试条件下、您是否还可以为每个电源轨提供最大电流?

BTW、客户还在数据表中看到了最大电流信息、但他们还想知道功耗测试的电流信息。

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、  

    AWR2944数据表中的表8-3和 AWR1843数据表中的表5-3记录了每个电源轨的最大可能电流。 对于功耗用例中提到的条件、该器件是典型器件(标称器件)、测量温度为25°C。  如果需要、我需要一些时间来查找当前信息。  

    对于最大电流表、测量值是根据140C 结温下最坏情况下的器件进行的。  

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="429048" URL"~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1064371/awr2944-max-current-info-in-average-power-consumption-test-condition/3938415 #3938415">如果需要,我将需要一些时间来查找当前信息。  [/报价]

    是的。 请帮助获取。 客户坚持要求提供信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    当然、下周我将再次向您介绍这方面的内容。  

    希望这可以。  

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、  

    如果客户需要电路板设计的最大电流消耗、请参阅数据表中的表格、而不是以下值。  

    对于用于引用 AWR2944数据表中的平均功耗的条件和器件(标称器件、典型电压条件、25C 环境温度)、以下是峰值电流消耗数据:  

    1.8V 电源轨- 500mA

    1.2V 电源轨- 1A

    1V RF1和 RF2电源轨- 1.6A

    希望这对您有所帮助。  

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石田

    感谢您的回复。

     在 AWR1843的功耗测试条件下、您是否具有每个电源轨的最大电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:  

    AWR1843数据表中的功耗表已更新。 最新的数据表将于下周在 TI.com 上发布。 下面是我随附的一个片段、供客户参考正在进行的粗略草稿。  

    对于用于引用 AWR1843数据表中平均功耗的条件和器件(标称器件、典型电压条件、25C 环境温度)、以下是峰值电流消耗的粗略数值:  

    1.8V 电源轨- 650mA

    1.2V 电源轨-~600-700mA

    1V RF1和 RF2电源轨-~1.7-8A

    此致、

    石田