This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA450-Q1:减少测量盲点限制

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1065429/pga450-q1-reducing-measurements-blind-spot-limit

器件型号:PGA450-Q1
Thread 中讨论的其他器件:PGA460

您好!

 

我们公司使用连接到防水传感器的 PGA450Q1。

这样、我们的测量范围为>~35cm 到~4m。

我们希望将最小距离减小到~3cm。  

当然、使用我们的信号传感器不是一个选项、但 我想知道您是否可以推荐使用不同的设置。

例如-是否可以使用2个防水传感器并配置1个传感器以接收另一个传感器以进行传输?

您可以推荐任何不同的防水零件\设置吗?  

 

谢谢、

家伙  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    我们的器件专家目前不在办公室、当他们回来时将提供其他意见、但与此同时、您的换能器的频率是多少?  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    我很乐意在这里支持您的问题。  

    可以使用双传感器(1Tx、1RX)实现 PGA450解决方案。 为了在 PGA450 EVM 上实现这一点 、您将打开跳线 XFRM (JP3)、以便励磁传感器与回波返回输入路径断开连接。 然后、将接收传感器的引脚连接到 XFMR 返回网(通过测试点或 JP3的引脚2)和 GND。

    此硬件更改 应 允许您 实现短距离测量。 但是、可能需要 修改诸如鉴定阈值等软件参数、以便 在您进行更改时实现最佳功能。

    最后、建议使用 PGA460 器件来替换 PGA450。 可在此处查看器件详细信息: 超声波常见问题解答

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Jacob