This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:无法使用 mmWave Studio CLI 或 DCA1000EVM CLI 捕获数据

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, DCA1000EVM, UNIFLASH, AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1063938/iwr1443boost-unable-to-capture-data-with-mmwave-studio-cli-or-dca1000evm-cli

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVMUNIFLASHAWR2243

大家好、团队、

我代表尝试使用 IWR1443BOOST 和 DCA1000EVM 采集原始 ADC 数据以进行进一步处理的客户进行发布。 请参阅以下内容:

我们一直在尝试使用 IWR1443BOOST 和 DCA1000EVM 捕获原始 ADC 数据以进行进一步处理。 使用 mmWave Studio (02.01.01.00) GUI 时、我们能够在大多数时间连接到电路板并捕获数据;但是、我们的实验设置需要能够使用脚本控制过程、以便无需手动配置即可运行。 在尝试自动执行此过程时、我们遇到了以下问题集:

使用随附的"mmwaveconfig .txt"(来自 mmWave Platform 1.2.1)的 mmWave Studio CLI 无法加载所需的配置、而是会产生如下所示的错误。 对于预加载了"mmWave_Studio_cli_xwr14xx.bin"和最初空 SFLASH 的两个板、都会发生这种情况。

=================== mmWave Studio CLI 应用程序=================== 通过 SPI 配置毫米波传感器设备...================= SPI 运行模式================================ 器件映射1:SOP 4模式成功器件映射1:器件复位成功器件启用回调由 mmWaveLink 针对器件索引[0]调用 mmWave 器件启动失败对于 deviceMap 1、在器件配置[-8]==========期间出现错误-8[ERROR] mmWave Studio CLI 应用程序:exit =========== 

2.当尝试使用 UniFlash 刷写 mmWave Studio 提供的 RadarSS 和 MSS 二进制文件时、我们会得到下面的标头。 由于这些二进制文件应该专门用于此电路板、导致此错误的原因可能是什么?

[17.12.2021、17:22:50][信息] Cortex_R4_0:检查文件 C:/ti/mmwave_studio_02_01_01_00/rf_eval_firmware/radarss/xwr12xx_xwr14xx_radarss.bin 以获取 IWR1443的正确标头。[17.12.2021、17:22:50][信息] Cortex_R4_0:C:/ti/mmwave_studio_02_01_01_00/rf_eval_firmware/radarss/xwr12xx_xwr14xx_radarss.bin 文件的标头指示它不是闪存到 IWR1443的有效文件:0x43525052[17.12.50]![17.R4:17_2021]![17.12.50] 正在中止闪存指定文件!!! 

3.尝试使用 mmWave Studio 中 的"DCA1000EVM_CLI_Control.exe"和"configFile_chirp3500MHz.json"时,我们会得到"Start Record command:susation",但不会生成任何数据,即使我们直接通过 Application/User UART 端口提供配置命令也是如此。

4.由于将 DCA1000EVM 连接到计算机的电缆非常多、我们希望用 Raspberry Pi 替换 PC、以便在不同位置之间轻松移动整个组件。 由于没有 Linux 版本的 mmWave Studio、我们想问一下、对于基于 Linux 的系统、建议使用哪种数据采集方法?

e2e.ti.com/.../attachemnt.zip

提前感谢。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!  

    我将为您研究这些问题。  如果可能、您能告诉我客户是谁、他们的应用是什么?

    谢谢、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brennan、

    好的、请在下面查看我的客户回复:

    我们正在研究智能的数据处理方法、重点是生命体征检测和人类行为分类。 我们希望将 IWR1443BOOST 完全用作数据源、而不进行任何板载处理、并准备了一个配置、其中包含基于4个 Profies 定义的28个独特的线性调频脉冲。 理想情况下、我们希望采用"一键式"方法、通过按下 Raspberry Pi 上的按钮来启动测量会话、以便我们可以轻松地在不同的位置和参与者之间移动。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!  

    在深入探讨您之前的问题之前、我想谈谈客户在您最近的回复中所说的内容:

    "我们希望将 IWR1443BOOST 完全用作数据源、而无需任何板载处理"

    为此、我们提供了各种产品:AWR2243是一款仅前端传感器、可能对客户感兴趣。  但是、如果他们已经决定了1443、则可以将其用作 mmWave Studio 和 DCA1000的数据源。

    1) 1)他们收到的错误代码表示器件未能发送响应。  您能否确保他们已正确设置 mmWaveConfig.txt 文件中的所有参数?  请参阅 mmWave Studio CLI 开发人员指南

    2) 2)  确保器件处于刷写模式、然后再尝试刷写器件。  始终在 SOP 模式之间循环通电。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/iwr1443.pdf?ts=1640709548677&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    请参阅:第6.8节

    此外、如果他们不想调试应用、则只需要刷写位于以下位置的二进制文件:

    C:\ti\mmwave_platform_1_2_1\tools\studio cli\src\pre-built-binaries\mmwave_Studio_cli_xwr14xx.bin

    3) 3)请参阅这些过去的 e2e 线程、了解有关以下内容的信息:

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1010050/dca1000evm-use-command-line-for

    它们可能不会启动实际的传感器、而只是启动 DCA1000。   

    4) 4) DCA1000EVM 可在 Linux 上正常工作、无需直接使用 mmWave Studio 应用程序。 请按照"TI_DCA1000EVM_CLI_Software_UserGuide.pdf "中所述的说明进行操作。 您可以在以下目录中找到此文档:C:\ti\mmwave_studio_02_01_00\mmWaveStudio\ReferenceCode\DCA1000\Docs。  本文档介绍了如何在 Linux 计算机上构建源代码和执行代码。  

    此处提供的是命令行界面工具。 它只需将 DCA1000中的数据记录到.bin 文件中。 必须自行开发面向 Linux 的后处理工具。  

    请参阅以下主题、了解有关此主题的更多信息: https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/968875/dca1000evm-extract-real-time-data-to-linux

    它提到了在何处查找源代码、有关如何编译的说明等

    此致、

    Brennan