This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:极快的距离测量

Guru**** 1624230 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, IWR6843ISK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1063415/iwr6843isk-extremely-fast-range-measurement

器件型号:IWR6843ISK
主题中讨论的其他器件:IWR6843

你(们)好。

我们正在开发基于 IWR6843ISK 的项目。 目的只是测量移动物体与雷达器件之间的距离。 但是、与 这些 常见的工作条件相比、工作条件有些特殊。  假设 物体 以 大约800rpm 的速度极快地旋转、并且其形状非常薄(宽度大约30cm)、这会导致测量物体与雷达之间最短距离 的时间间隔小于1ms (根据计算、大约为0.7ms)。 每个帧的持续时间应小于此时间间隔、以便每次物体扫过雷达时、至少可以执行一次测量。 不 需要多普勒或 AoA 估算等其他雷达数据处理过程。 是否可以使用 IWR6843进行如此快速的测量? 或有关上述描述的任何建议?

这是使用 mmWaveSensing估算 器的结果。

Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shen、

    您能否使用传感估算器重新发送结果?  图像未正确附加、我无法查看。

    处理超过最大速度的物体的一种方法是使用满足最大速度检测要求的线性调频脉冲。  https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/684385/mmwave-sensors-chinese-remainder-theorem-in-the-fmcw-radars 中提到了一个参考实现。 您还可以参阅 TI 参考设计 https://www.ti.com/tool/TIDEP-0092 、了解有关实施的更多详细信息。 尽管 TI 设计适用于不同的器件、但 IWR6843ISK 器件也可以采用相同的概念。  

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brennan、

    感谢您的回复。 我在此附上感应估算器的结果。 希望这次它能正常显示。 同时、我将参考您刚才提到的参考。 由于我们不需要测量速度、因此即使物体以超过6843中最大可测量速度的速度移动、它也应该起作用。 此外、由于径向速度是旋转的、而不是接近或离开雷达、因此径向速度非常低。 只要距离 FFT 与 ADC 过程并行执行、或者在线性调频脉冲间周期内足够快地执行、就可以实现我们的目标。  如果这些想法或估算结果有任何问题、请告诉我。  

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这对我来说一切都很好。  如果您遇到任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brennan、

    我们花了几天时间深入了解毫米波工业工具箱中包含的高精度液位传感演示的源代码、因为我们认为通过稍微修改代码以满足我们的需求可能会更高效地实现我们的目标。 然而,有几个问题 使我们感到困惑。 也许您可以给我们一些提示。

    1.不确定邮箱是什么。  它还使用 UART 接口吗?

    我们注意到、在 DSS main.c 和 MSS main.c 中分别设置了波特率。 根据我们的理解、MSS 中设置的波特率用于与 GUI 主机等外部器件的通信。 那么、在 DSS 中为什么设置了波特率? 是否有必要强制这两者相同?

    3.我们修改了配置帧周期、每帧线性调频脉冲数等参数的配置文件 当我们根据估算器给出的结果设置参数时、例如每帧的线性调频脉冲数为1、帧周期为1ms、则无法接收到任何数据。 我们一定会错过这个机会。 这可能是什么?

    4.您能否指出由哪个 API 解析 Cfg 文件的哪个部分? 它首先由 MSS 读取、然后通过邮箱发送到 DSS? 它与 CLI 模块有什么关系吗?

    这些特殊文档可能会解答这些问题、但您知道这些几百页的内容有时会像一个巨大的迷宫。 如果您能为我们清楚地说明问题、我们将不胜感激。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1) 1)请参阅 技术参考手册的第18节 、了解 有关 IWR 器件中邮箱机制的信息。

    2) 2)之前、此演示能够选择 MSS 还是 DSS 将数据输出到 UART。  但是、情况不再是这样、只有 MSS 将数据输出到 UART。  您可以忽略 DSS 中的波特率设置。   

    3) 3)请确保设置了所有必要的参数、并且这些参数在每个参数的可接受值范围内。  从 第19页开始浏览 SDK 用户指南、检查您的参数和值。

    4) 4)您能更具体地回答这个问题吗?  请参阅 SDK 用户指南的第5节 、如果您需要更多信息、请告知我。

    此致、

    Brennan