This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM35:非线性范围更窄

Guru**** 2666255 points

Other Parts Discussed in Thread: LMT70, LM35, TMP117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1063288/lm35-narrower-range-of-nonlinearity

器件型号:LM35
主题中讨论的其他器件:LMT70TMP117

您好!

我需要比较 LM35和 LMT70的确切不确定性。

从℃表中、我们已经知道 LM35CA 的非线性度为±0.15℃、但仅在-40℃至+125 μ s 范围内就出现了这种情况。  

请告诉我-20℃至60℃等较窄范围内的非线性。

此外、我想检查定义非线性的"输出电压与温度曲线"。

↑是 LM35数据表中的注释。

如果您拥有 LMT70所拥有的 LM35的 V-T 表、这将对我有所帮助。  

请告诉我。   

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在传感论坛上发帖。

    LM35CA 的非线性特征是在整个指定温度范围内确定的、但由于器件的使用寿命、我无法在更窄的温度范围内找到其他数据。  

    此外  、我们无法为该器件提供与 LMT70数据表中的器件类似的 LUT。

    此致、

    Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sasajima -

    为了补充 Nicole 的答复、数据表中给出了传递函数(方程式)。 在负温度下使用器件、需要使用一个负载电阻 器和两个二极管接地(如数据表第16页的图18所示)

    VOUT = 10mV/°C x Temp、可重新写入 Vout/10mV/°C = Temp 并放入 Excel 以生成:  

    温度 输出电压

    增益

    (步长)

    -55. -550.00E-3. 10.0E-3.
    -50. -500.00E-3. 10.0E-3.
    -45. -450.00E-3. 10.0E-3.
    -40 -400.00E-3. 10.0E-3.
    -35. -350.00E-3. 10.0E-3.
    -30 -300.00E-3. 10.0E-3.
    -25. -250.00E-3. 10.0E-3.
    -20 -200.00E-3. 10.0E-3.
    -15 -150.00E-3. 10.0E-3.
    -10 -100.00E-3. 10.0E-3.
    -5. -50.00E-3. 10.0E-3.
    0 000.00E+0 10.0E-3.
    5. 50.7E-3. 10.0E-3.
    10. 100.00E-3. 10.0E-3.
    15. 150.00E-3. 10.0E-3.
    20. 200.00E-3. 10.0E-3.
    25 250.00E-3. 10.0E-3.
    30 300.00E-3. 10.0E-3.
    35. 350.00E-3. 10.0E-3.
    40 400.00E-3. 10.0E-3.
    45. 450.00E-3. 10.0E-3.
    50 500.00E-3. 10.0E-3.
    55 550.00E-3. 10.0E-3.
    60 600.00E-3. 10.0E-3.
    65 650.00E-3. 10.0E-3.
    70 700.00E-3. 10.0E-3.
    75 750.00E-3. 10.0E-3.
    80 800.00E-3. 10.0E-3.
    85. 850.00E-3. 10.0E-3.
    90 900.00E-3. 10.0E-3.
    95 950.00E-3. 10.0E-3.
    100 1.00E+0 10.0E-3.
    105. 1.05E+0 10.0E-3.
    110 1.10E+0 10.0E-3.
    115 1.15E+0 10.0E-3.
    120 1.20E+0 10.0E-3.
    125. 1.25E+0 10.0E-3.
    130 1.30E+0 10.0E-3.
    135. 1.35E+0 10.0E-3.
    140 1.40E+0 10.0E-3.
    145. 1.45E+0 10.0E-3.
    150 1.50E+0 10.0E-3.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复;)

    我很伤心、但会考虑使用 LMT70或 TMP117。

    此致、

    Sasajima