主题中讨论的其他器件:IWR6843AOP、 MMWAVEICBOOST、 UNIFLASH
您好!
我修改了工业工具箱中的多手势和模式检测代码。 然后、我使用 CCS 调试代码、它可以正常工作。 但是、当我将 multi_gesture_demo_68xx_aop.bin 下载到 IWR6843AOP 时、它无法正常工作。 以下 是命令端口中的错误信息。

然后、我在 dss_main.c 中找到了行2054。

但我无法理解该误差。
那么、为什么它可以在 CCS 调试模式下工作、并且在将 bin 文件下载到6843AOP 时无法工作?
SDK 版本:3.5.0.4
器件:IWR6843AOP+MMWAVEICBOOST
谢谢你。