This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:预先认证的 FCC RED?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1061883/iwr6843aop-pre-certified-fcc-red

器件型号:IWR6843AOP

您好!
IWR6843AOP 是否已经过 FCC 和 RED 的预先认证?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、它们未经过预先认证。  

    EVM 已通过红色认证、我们现在正在处理 EVM 的 FCC 认证。 但是、如果您使用自己的电路板设计、则需要为您的电路板进行此认证。

    如果您要设计自己的电路板、请注意参考 EVM 上的去耦电容器放置和接地、因为这将影响您的发射性能。 具体而言、1.4V SYNTH、1.4V APLL 和1.8V VCO 电容器可在通过 FCC 认证方面发挥主要作用、因为我们的内部 APLL 会产生14.4GHz 和28.8GHz 的辐射。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    是否有任何认证指南?
    如果他想要一个经过认证的模块、那么他必须从第三方购买一个?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 是的、如果他想要一个经过认证的模块、则必须从第三方购买。 TI 不销售终端产品、我们销售仅用于评估的器件和 EVM。 EVM 不用作终端产品、因此您需要自行认证您的终端产品。

    我们有以下指导原则:

    https://www.ti.com/lit/an/spracp3c/spracp3c.pdf

    此致、

    Adrian