This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:使用 Studio CLI 通过 AWR2944EVM 和 DCA1000捕获原始 ADC 数据

Guru**** 2542540 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1063218/awr2944evm-capture-raw-adc-data-with-awr2944evm-and-dca1000-by-using-studio-cli

器件型号:AWR2944EVM

您好!

我有两个有关使用 Studio CLI 的简短问题

(1)为了使用 Studio CLI、我想我需要刷写一些映像。 例如、对于 xwr1642、我刷写 了 MMWAVE_STUDIO_CLI_xwr16xx.bin。 但是、对于 awr2944EVM、我应该使用哪种 ticimage 和 appimage 进行原始数据采集?  在毫米波 MCUPLUS SDK 用户指南(4.2.0)第37页中、它没有明确说明。  

(2)为便于用户指南、awr2944EVM 使用2个通道来捕获原始 ADC 数据。 由于它是4 TX 和4 RX、是否有用于解析捕获的(真实)数据的示例代码?

非常感谢!

最棒的

暂停

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hang、

    当前版本的 mmWave Studio CLI 不支持 AWR294x 器件。 我们正朝着这一方向努力、以尽快更新 CLI 工具以支持 AWR294x 器件。

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    非常感谢! 很期待这件事。  

    最棒的

    暂停