请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP461 大家好、温度传感器
可以帮助我获得有关主题的答案吗? 我的客户还将10千欧电阻连接到 A0和 A1引脚上的3.3V V+电源轨、并且无法正确读取地址。 A1和 A0引脚所需的最小上拉强度是多少?
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Ella -
感谢 POST - TMP461上的这些引脚、说明是直接连接到 GND、直接连接到 V+或保持悬空。
请参阅数据表第16页的表3。 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmp461.pdf