This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:UART + DMA

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1060897/iwr6843-uart-dma

器件型号:IWR6843

团队的成员、我们是否有任何在 OOB 演示中使用 UART + DMA 传输点云的示例?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、

    我认为我们没有任何适合这种情况的东西、您是否会考虑分享更多有关您正在寻找的内容以及我们希望使用它的用例的信息?

    此致、
    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、  

    有几个客户希望在帧时间内对 R4执行一些附加任务、并且需要额外的 MCU MHz、而不是花时间通过阻止 UART 调用发送点云数据。 它们已经以3Mbps 运行 UART。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、

    明白。 根据我的调查、在 UART 驱动程序中测试 UART DMA 的代码应该足够了、但我们可以研究将其添加为将来的基本演示。

    此致、
    阿尔茨