请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP61-Q1 尊敬的团队:
请帮助回答以下问题吗?
在热敏电阻设计工具中、有一张表格描述 了 NTC 热敏电阻的比较。 请告诉我 灵敏度的公式是什么?
2.电阻会在不同的电流负载下变化。 如果恒定电流为250uA、其精度 为±7%。 那么、我们的器件 在该恒定电流方面的偏差是多少?
3.随着温度的升高,将会出现一种现象,即在多个温度范围内存在电阻值。 对于这种情况 、我们是否有推荐的解决方案或算法来补偿这种情况导致的误差?
谢谢、此致、
雪利