This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TMAG5170:在哪里可以找到代码示例

Guru**** 2551300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5170, TMAG5170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1134081/faq-tmag5170-where-can-i-find-code-examples

器件型号:TMAG5170

问:是否可以下载 TMAG5170和 TMAG5170-Q1的代码示例?

答:演示各种功能的代码、包括通用器件配置、器件输出读取、分段线性校准和角度计算、可从此处下载:

www.ti.com/.../1.0.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您对此帖子或其链接内容有任何疑问、请开始新的 E2E 讨论或主题。