This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6443:可实现窄范围

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6443, IWR6843AOP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1133346/iwr6443-possibility-for-narrow-range

器件型号:IWR6443
主题中讨论的其他器件: IWR6843AOP

您好、支持团队、

使用 IWR6443是否可以实现以下目标?

°范围为2 μ A

2.检测精度:4~5m 距离时为2~3cm (最大10cm)

3.安装空间,带天线:3~5cm 方形

此致、

Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这个问题的答案可能更简单、并提供了更多有关确切目标用例的背景信息。 根据使用情况、可以接受许多折衷、因此更多上下文非常有用。 如果你不想在公开论坛上分享这一点,请告诉我,我们可以把这一讨论移到其他地方。  

    要直接回答您的问题、请执行以下操作:

    1. 您询问的是2°范围、您是指角度 FOV 吗? 我不理解这里在范围方面选择的单位。
    2. 您是否指的是3D 空间中检测位置的精度? 或者您是指特定的维度吗?
    3. 我假设您是指 PCB 空间? 到目前为止、我们最小的外形尺寸是 IWR6843AOP 器件、我需要与我们的硬件团队讨论6443解决方案的外形尺寸最小、但这可能也取决于所需的天线布局。

    此致、
    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec-San

    感谢您的回复。

    1、是、FoV 为 

    2.我希望物体距离测量的精度。

    3.您能告诉我 PCB 空间吗? 这是基于 TI EVM 的足够信息。

    这一阶段处于非常早期的估计阶段。

    到目前为止、我对这一概念没有太多的了解。

    此致、

    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. FoV 可通过软件减小(即忽略 FoV 以外检测到的点),但是如果它们想要减小雷达检测到的物理区域,则可能需要镜头。 可以使用透镜、但会对算法产生重大影响。  

    2.对于我们的大多数实验、最小距离分辨率为4cm。 但是、如果您看一下高精度液位传感实验室、它的精度小于1mm。 这会带来一些限制、例如不提供任何角度信息、仅提供范围。  

    3.我将允许我的同事在这里发表意见。

    此致、
    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、您好!  

      您可以参考 EVM 的以下尺寸、

    AoP 发动机面积在1.5厘米 x 3.6厘米范围内、因此应可以安装在 上面指定的空间内。  

    您还可以参考我们的合作伙伴解决方案、如下链接所示

    https://www.d3engineering.com/wp-content/uploads/2020/02/D3Eng-DesignCore-AntennaonPackagemmWaveRadarSensors-Datasheet-5.pdf

    https://www.mistralsolutions.com/product/60ghz-indl-aop-module/

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.