This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1100:TMCS1100出现故障

Guru**** 1809840 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1053241/tmcs1100-tmcs1100-gets-faulty

器件型号:TMCS1100

尊敬的 TI 团队

请帮助我解决此问题  

我们在 SMPS 输出端使用了 tmcs1100a2,它的反馈是,它在一段时间内会出现故障,在许多卡中都可以看到,

它开始提供与有时2A、16A I、E 对应的固定输出电压。200mV 至1600mv、这种情况的发生原因未知、

tmcs1100的输出端有10nF 的电容器、串联了10K 电阻器、有时、当 IN 中没有电流流流过其裸片 IN+和 IN-引脚时、其行为就像是开始提供1.6V 的固定输出、

在电源复位时、它开始正常工作、并且一些 IC 的输出固定为1.6V 或介于0和3V 之间、

如果可以,请帮助解决此问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lakh、

    是否可以看到您的设置原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carolus、

    下面是原理图  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lakh、

    这里有一些东西。 您在第一篇文章中提到、输出与10k 电阻器串联。 该10k 电阻器是否互换用于 R23? 提供的原理图中的 R23为0Ω Ω。 您还提到了10nF 的电容、但原理图显示的是100pF。 o 只是试图了解此原理图与到目前为止所报告的内容之间的信号链差异。

    第二、您能否按照此处的 ADC 输入分享铁氧体磁珠的用途? 我以前没有看到过这种情况、但直觉告诉我这可能是一个问题。 铁氧体磁珠将滤除信号中的高频成分、但对于 ADC 输入、我们需要该高频成分在 ADC 采集时间内正确稳定至正确的值。 在测试过程中、您是否检查了 TMCS1100在器件实际引脚上的输出、以及提供给数字寄存器的输出? 可能是由于这种添加而导致信号失真。 我们能否在器件的引脚7上获取 TMCS 输出以及磁珠"至 ADC 输入"侧的输出的示波器截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carolous、

    在实际 R23中= 0E 电阻

    R31 = 10K 电阻

     您还提到了10nF 的电容、但原理图显示的是100pF。

    C17 = 100pf、C64被减少到10nF 的板载、这是因为我们认为霍尔可能会加载这么大的电容、但问题仍然存在  

    是 FB9和 C64滤除高频噪声,从霍尔 IC 到微控制器 ADC 引脚的走线大于100mm,我在 ADC 引脚上看到一些高频噪声,所以请将 L 和 C 放在滤除,

    。 在测试过程中、您是否检查了 TMCS1100在器件实际引脚上的输出、以及提供给数字寄存器的输出?

    -是的、但使用万用表时、霍尔 IC 输出引脚处的电压为1.6V、ADC 显示的计数与1.6V 的电压一致

     我们能否在器件的引脚7上获取 TMCS 输出以及磁珠"至 ADC 输入"侧的输出的示波器截图?

    好的、我将把它放在 tustin 上、等待问题发生时、并捕获这些示波器截图

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolous、  

    导致霍尔 IC 损坏的可能原因、已连接图像 TMCS1100A2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lakh、

    这种损坏很可能是由以下曲线上的违规行为造成的:

    环境温度必须保持在一定水平、具体取决于通过器件的电流水平。 要以16A 的电流运行器件、必须特别注意电路板布局和热计算、以确保环境温度不超过上述曲线中列出的温度。 我们将在 本应用手册中讨论热优化。  

    这可以提供一种理论来解释您所看到的行为。 启动时、器件处于工作状态、但超出定义的125C 环境温度范围、无法保证器件以线性方式工作。 这显然发生在这里、因为封装受到损坏。 那么、在允许冷却下来后、部件在下电上电时重新进入工作状态可能是很幸运的吗?  

    如果您愿意、您可以让我离开论坛、我可以查看您的布局并推荐热管理选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能推荐替代器件