This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843:故障分析:无法下载软件:Vout_PA 为0V

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, IWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1054543/iwr1843-failure-analysis-unable-to-download-software-vout_pa-is-0v

器件型号:IWR1843
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

你(们)好。

我有一个故障案例需要您的帮助:当我尝试使用 Uniflash 下载软件时、它卡在开始步骤:设置中断信号... 然后、我开始检查电源轨... 我发现 VOUT_PA 为0V ... 在我的设计中、我使用外部 LDO 为该 VOUT_PA 引脚提供1.0V 电压... 因此、我认为在焊接芯片时可能会有一些小问题... 我断开 VOUT_PA 与 LDO 输出的连接... 那么、我发现外部 LDO 输出恢复到1.0V... VOUT_PA 回到大约0.2V.... 我再次尝试使用 Uniflash 下载代码... 这次它可以正常工作:软件可以成功下载... 之后、我将 VOUT_PA 与该 LDO 输出重新连接... 并运行软件、VOUT_PA 为1.0V。

以下是一些问题:

在规格中 、它提到了:Vout_PA:当使用内部 PA LDO 时、该引脚提供 LDO 的输出电压。 当内部 PA LDO 被旁路并被禁用时、应在此引脚上馈入1V 电源... 在我的软件中,我绕过了内部 PA LDO,因此在硬件设计中,使用外部 LDO 为 VOUT_PA....提供此1V 电压 此硬件连接/设计是否正常? 进入刷写模式时可能会发生任何冲突? (我假设 IWR1843在进入刷写模式时将使用内部 LDO、那么内部 LDO 和外部 LDO 之间是否会发生冲突?)

2.当我断开 VOUT_PA 与外部 LDO 的连接时、我应该在该 VOUT_PA 引脚上测量什么电压(反映内部 LDO 电压)?   

3.如何理解上述行为(下载代码时 VOUT_PA 为0、执行软件后恢复到1.0V)?

谢谢、致以诚挚的问候

Dong  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有提示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉耽误你的时间。 您对#1的理解是正确的、此模式不应对闪烁产生任何影响。 未配置器件时、内部 VOUT_PA LDO 将不会打开。 您将需要配置传感器并开始成帧、如果使用内部 LDO、则应能够在 VOUT_PA 引脚上测量1.0V 电压。

    引脚上的预期电压为来自内部 LDO 的1.0V。

    关于#3、这是预期行为。 当雷达未成帧以节省电力时、VOUT_PA LDO 被禁用、因此您将不会在此引脚上看到任何电压。 只有当您配置传感器并开始成帧时、您才会在该引脚上看到1.0V 电压。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 Adrian。。 很抱歉耽误你的回答。 不知道为什么我的电子邮件通知不起作用... 所以我还没有回复...

    此致

    Dong