This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:CFAR 防护窗口长度

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1056294/iwr1443-cfar-guard-window-length

器件型号:IWR1443

你(们)好。

我们使用 IWR1443雷达传感器进行距离测量。 我们一直在试验 CFAR 配置的不同参数、并且在使用大于7的防护窗口长度时会遇到问题。 只要防护窗口长度为7或更低、我们就可以进行测量、但当我们尝试将此参数设置为8或更高时、传感器的固件似乎会锁定。 我们在文档中遗漏了对此参数的任何限制吗? 我们使用的是毫米波 SDK 版本2.1。 我还能够使用毫米波演示可视化工具2.1.0重现此问题、因此这一版本的 SDK 似乎存在问题? 发送配置命令并按预期使用"Done"进行回复、但之后在"Plots"选项卡中看不到图。

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elmer、  

    您的整个 cfarCfg 是什么?

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brennan、

    感谢您的回复! 我曾尝试使用多种不同的配置、但我想尝试但似乎无法尝试的配置示例有:

    cfarCfg 0 2 16 8 4 0 1280
    cfarCfg 0 2 16 12 4 0 1280
    cfarCfg 0 2 32 12 5 0 1280
    cfarCfg 0 2 64 32 6 0 1280

    其中参数为:

    cfarCfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃尔默

    感谢您提供信息。  我将对此进行研究、并在得到答案后尽快回复您。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brennan、

    您是否对我们有此问题的更新?

    此致、

    埃尔默

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elmer、

    我仍在研究这一问题,应在本周结束前得到答复。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brennan、

    听起来不错。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果其他人遇到此问题、则事实证明、在将 HWA 用于 CFAR 时、仅使用3位寄存器来指定防护窗口长度参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elmer、  

    很抱歉耽误你的时间,我今天早上要回到你那里。

    正确的做法是、在将 HWA 用于 CFAR 时、GFAR_GUARE_INT 寄存器的宽度为3位。  因此,任何防护窗口长度大于7都会导致错误。

    我将 《雷达硬件加速器用户指南》作为 将来遇到此问题的任何人的资源。

    此致、

    Brennan