This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:如何物理连接到 WiFi 模块?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1057392/iwr6843isk-how-to-physically-connect-to-the-wifi-module

器件型号:IWR6843ISK
主题中讨论的其他器件:MMWAVEICBOOST

您好!

我之前询问了6843ISK 的无线设置、但没有 ICBOOST、然后我购买了一个。 所以我想继续提出这个问题。  

6843ISK 通过60引脚 HD J4连接到 MMWAVEICBOOST、然后我迷路了。

我想配置 为硬编码人员计数演示、并通过无线方式通过 WiFi 模块(无嵌入式计算机)将数据传输到 PC。

有一些问题:

6843ISK 已配置为硬代码。 当我连接到 ICBOOST 时、应该设置哪种模式、ISK 将自动 启动传感器?

2."将 UART 连接到40引脚接头"在按如下方式设置 S1后、如何将 wifi 模块物理连接到40引脚接头:

期待您的回复。

谢谢你。

此致、

交通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在尝试通过 WiFi 将经过处理的数据(例如、将云指向 PC)? 我的理解是否正确?

    6843ISK 已配置为硬代码。 当我连接到 ICBOOST 时、应该设置哪种模式、ISK 将自动 启动传感器?

    [CD]>>如果您希望器件在通电后自动启动、并且您不想更改器件的配置、那么我将参考以下常见问题解答帖子:

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1023135/faq-iwr6843-how-to-add-a-hard-coded-configuration-to-mmwave-radar-projects

     "将 UART 连接到40引脚接头"在按如下方式设置 S1后、如何将 WiFi 模块物理连接到40引脚接头:

    [CD]>> 40引脚接头位于 ICBOOST 的底部。 您需要将该 LP 兼容接头连接到 Wifi LP 接头、以形成连接。 上述开关设置确保 UART 信号路由到40引脚接头、从而路由到 WiFi LP。

    此致、

    Connor Desmond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Connor、

    感谢您的回复。

    是的、我正在尝试通过 WiFi 将点云连接到 PC。  实际上、我的最终目标是:MMW 传感器仅使用5V 电源连接、然后 通过 WiFi 将点云数据传输到 PC、而无需连接 ICBOOST。

    毫米波传感器的硬编码配置无需任何配置更改即可完成。 图片中显示了 ICBOOST 和 MMW 传感器设置。

    1.您的意思是 LP 兼容接头 是 J5还是我在 ICBOOST 中绘制的黄色矩形?

    如果 LP 接头为 J5、 则 J5.4和 J5.1之间没有电压输出。 然后、我假设 J5.5不会输出任何数据。  

    如果 LP 接头是黄色矩形区域、如何知道哪个孔是来自 IR 器件的 TX 信号?

    2.此外、当 MMW 传感器已设置为硬编码时、是否仍需要使用 USB 线从 PC 连接 ICBOOST?

    3.我是否可以 修改从60引脚 HD 连接器发出云数据输出的 MMW 传感器?

    此致、

    交通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    J5和 J6 40引脚接头是 UART 信号的路由位置。 我会查看 ICBOOST 的原理图、以了解您应该将哪个接头插座连接到您的 WiFi LaunchPad。

    2.如果您修改了硬编码配置并将信号路由到40引脚连接器,则无需将 USB 电缆连接到 PC。

    3.不

    此致、

    Connor Desmond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Connor、

    我尝试连接 J5.3或 J5.4和 GND、但仍然没有任何结果。  

    我是否可以知道第3项的原因? 由于我查看了6843ISK 和 ICBOOST 的原理图、CONN_RS232将数据直接传输到 ICBOOST、因此 Rx/Tx 信号最终到达40引脚 LP/BP 接头。  

     IWR6843ISK_verD

    此致、

    交通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明天我将获得更强大的响应。

    此致、

    Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下多路复用器引脚位置:

    >> S1.5 -关闭

    >>S1.7 -关闭

    >>S1.8 -打开

    根据原理图、这应将 UART 信号路由到40引脚 LP 连接器。

    此致、

    Connor Desmond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    多路复用器引脚的设置正确。 我发现我连接到了错误的引脚(J5.3或 J5.4)来获取数据。

    可以从 J6.9捕获点云数据、然后连接到 ESP8266的 RX 引脚。

    非常感谢。

    此致、

    交通