This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000:Accurberg-Mossberg 滤波器设计

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV881, OPA353, OPA357, TDC1000, OPA322, OPA4322, REF2912
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1052543/tdc1000-ackerberg-mossberg-filter-design

器件型号:TDC1000
主题中讨论的其他器件:LMV881OPA353OPA357OPA322OPA4322REF2912

你好。 我正在测试 Accurberg-Mossberg 带通滤波器并有问题。 滤波器进入生成模式、这让我感到非常担忧。 出现在 PCB 和 TINA 仿真中。 请告诉我出错了吗?

滤波器频率为500kHz、U2级上会出现该生成。

下面是开始仿真时的示波器、乍一看、一切都很好

但是、一旦我更改频率、就会出现生成

在组装的印刷电路板上也有生成、但从一开始就存在生成、并且不依赖于频率变化。

我使用的是 LMV881运算放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是输入

    这是输出信号

    这是放大的输出信号、生成是可见的

    输出 U2、从中生成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    您似乎正在将SNAA287应用报告用于滤波器设计。 交流 TINA 响应看起来像通带在500kHz 范围内。 请注意、我无法按照应用手册中的建议找到 LMV881的 TINA 模型。 我看到您的仿真正在使用 OPA357代替它。 我决定替换 OPA353、因为44MHz GBW 比 OPA357 (100MHz)更接近 LMV881 (23MHz)的典型 GBW。

    下面是我针对500kHz 正弦波的 TINA 仿真。 您可以看到来自高频源的输出有小幅波动。 滤波器可能接近不稳定、从而导致您看到的生成。

    在实际测试中、LMV881运算放大器的输入(电压和频率)是多少?

    这是我要使用的 TINA 文件。 唯一的区别是 OPA353而不是 OPA357:e2e.ti.com/.../Aleksandr-Simulations.TSC

    最后 、Åccurberg -Mossberg 滤波器的原因是什么? 您是否确定 TDC1000不能为您要实施的应用提供足够的增益?  

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    我总是在印刷电路板的 U2上生成一代、但我无法摆脱这一代。 我可能在滤波器计算中做了一些错误的事情? 我不想使用此滤波器、因为滤波器包含许多组件、因此很难为其实现最佳布线。 不带滤波器的选项对我来说很好、但由于我使用 TDC1000开发燃气表、所以在使用燃气时遇到了问题。 空气中一切都很好、但气体中的信号会显著降低、因此需要检测第二波而不是第一波。 由于这个问题、我将获得超过2%的误差。 如果问题仅发生在波向第二波的转换中、我会通过编程方式解决这个问题、但发生的情况是、信号电平是在第一波和第二波之间的限值处获得的、同时我通常会得到一个错误的时间差。 如果您对如何解决此问题有任何建议、我将不胜感激。 我还在考虑添加一个没有 Ackemberg-Mosberg 滤波器的放大级、因为我不需要信号吸收的陷波频率。 我可以在一个运算放大器上制作带通滤波器,但我不知道最好在 LNA 级联和 PGAIN 之间或 PGAOUT 和 COMPIN 之间安装带通滤波器。

    没有 Accurberg-Mossberg 滤波器的空气中的波形我会得到这样的结果

    没有 Accurberg-Mossberg 滤波器的天然气波形我会得到这样的结果

    如果在不使用 Accurberg-Mosberg 滤波器的情况下有解决此问题的方法、这将是最佳选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享波形、我同意  Ackemberg-Mosberg 滤波器可能没有必要。 在这种情况下、我 建议 在系统中添加一个外部放大器/滤波器。 只要外部 放大器的噪声相对较低、信号 链中的任一位置的性能都应大致相同。 假设增益在放大器之间均匀分布、通常最好 先放置噪声最小的放大器。  

    TDC1000中的 PGA 当前是否设置为21dB 的最大增益设置? 如果不是、则可以通过更改器件设置来实现更大的增益。

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="451592" URL"~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1052543/tdc1000-accurberg-mossberg-filter-design/3895820 #3895820"]是 TDC1000中的 PGA 当前设置为21dB[/quot]的最大增益设置

    是的、 增益设置为21dB

    1) 1)我希望保持 PGA 工作、以便能够以编程方式控制增益。 您认为我可以安装有源滤波器、而不是数据表 TDC1000中所示的无源滤波器吗? 我已经创建了一个工作频率为500kHz 的带通滤波器、我想将其连接在 PGAOUT 和 COMPIN 之间。 我做得对吗? 或者最好将其安装在 LNA 插座和 PGA 插座之间吗?? 我节省了带通滤波器和比较器输入之间的匹配电路、但我怀疑输入部分是否需要放置一个串联电容器 C3? 我决定使用 OPA322运算放大器、因为它具有舒适的人体和用于睡眠的引脚。 在 TINA 项目中、我使用了 OPA4322、因为我在列表中找不到 OPA322、但由于它们的数据表是相同的、我认为我可以将其用于建模。

    OPA322的带宽为20MHz、我是否可以使用高达10的增益以及500kHz 的工作频率? 因此、我将降低 PGA 增益、并获得最佳信号电平。

    2)我对 LNA 运行模式有另一个问题。 数据表指出、在使用低频传感器时、必须使用电阻反馈。 使用电阻反馈时、LNA 输出端会出现高频噪声(几 MHz)、因此我使用电容反馈。 这是正常的吗? 对于500kHz 传感器、是否可以使用电容反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以在 TDC1000中安装有源滤波器。 与 COMPIN 之间的电阻非常适合放置滤波器。 只要放大器在线性范围内运行、C3也许就没有必要了。 OPA4322和 OPA322将具有相同的 TINA 模型。

    对于 LNA、电容反馈模式通过590kHz 的内部高通转角频率进行设置。 因此、通常建议使用电阻反馈模式。 可能可以使用电容反馈模式、但您会衰减目标信号。

    降低电阻反馈模式下的高频噪声的一种方法是将 Rin 值更改为较低的值。 这反过来会增加 LNA 的增益、同时也会降低放大器的有效带宽。

    如果高频噪声仍然是信号的主要噪声、则可以对有源滤波器使用电容反馈模式。

     

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是、由于 Rx1和 Rx2的输入端没有串联电容器、我无法使用此连接。 如果我在传感器和输入 Rx1和 Rx2之间仅放置一个电阻器、则会丢失信号、因为考虑到 TDC1000的电源是单极的、TDC1000会在测量以匹配电平之前向 Rx 引脚发送脉冲(将电容器充电至 VCOM)。 当使用不带电容器的电阻器时、Rx 引脚会为传感器本身充电、这会对传感器的参数产生负面影响。 因此、在输入端、我有一个标称值为300欧姆和2n 的 RC 链、而2n 电容器充电至 VСOM μ F 电平。 您的发展型电路板 TDC1000-GASEVM 的功能相同、我根据您的示例采用了输入电路。 因此、我无法实现成熟的电阻反馈。

    作为 Tx 驱动器、我使用 UCC27531DBVR、在与 VCOM 匹配的电平期间、电源存在、这可保证在为电容器 C7充电时绕过传感器、然后关闭电源、UCC27531DBVR 输出设置为 Z 状态、 从而可以传输接收到的回波。
    事实证明、该输入电路是电阻和电容之间的某个因素、TDC1000的两种设置提供的信号电平几乎相同、但在选择电容反馈时会产生干扰。
    如果我做了一些错误、请告诉我正确的方法。 在实际中、不使用串联电容器的数据表中具有电阻反馈的示例是不可行的。 此外、如果您为换能器本身充电、它上可能会出现波动、这很难消除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    感谢您详细介绍 Rx 输入连接。 在这种情况下、我认为最好的选择是使用有源滤波器和电容反馈选项。 电容反馈还应有助于处理接收路径中的任何高频噪声。

    我之前从未使用 TDC1000实现过 UCC27531DBVR、但这作为 Tx 驱动器是合理的。

    如果可能、我会在 PCB 上快速尝试有源滤波器、以验证所有功能是否按预期工作。

    如果您有任何问题、请告诉我、

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在在用手制作的试验电路板上组装有源滤波器、因为它将准备就绪、我将通过在 PGA 和 COMPIN 之间进行表面贴装来连接它。 为此、我需要几天的时间、因为 OPA322缺货、我临时订购了 OPA357、并正在等待它的发货。 一旦我收到详细信息、我就会安装电路、我一定会给您写信。 非常感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴为您提供帮助、  

    我将保持此线程处于打开状态、以验证有源滤波器是否按预期工作。

    完成测试后、请告诉我结果如何。

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 最后我得到了组件、现在我可以测试有源带通滤波器的工作。 我用手组装电路、结果是一个具有 VCC、GND、VCOM、PGAOUT 和 COMPIN 输出的小型电路板。 已拆卸无源带通滤波器的所有组件并已焊接有源带通滤波器板。

    但遗憾的是、在此阶段、我没有收到良好的信号形状、因为当 VCOM 引脚连接到我的印刷电路板时、PGAOUT 引脚上的信号会显著恶化。

    我提请注意、当使用 VCOM 输出作为有源带通滤波器的基准电压时、VCOM 引脚本身会产生干扰、从而使 TDC1000的整个模拟部分从正常工作模式中脱离。

    接下来、我决定添加一个运算放大器组件作为信号跟随器、这是一个增益为1的放大器。

    同时、波形有所改善、当带通滤波器未连接到 COMPIN 引脚时、我在其输出端得到了正常波形。 当输出连接到 COMPIN 时、虽然噪声小于第一种变体中的噪声、但噪声会再次出现。

    接下来、我决定使用一个外部电压基准、该基准由一个运算放大器组成、其输入由一个分压器组成。

    同时、我收到了良好的信号、但仍有工作要做。

    我在空气中以6 dB 的 PGA 增益接收到该信号、在气体中、我设置了12 dB 以获得相同的信号。

    这是一个手工构建的原型、现在我必须对电路进行优化。 我想建议您使用一个可用作电压基准的组件。 如果有一个廉价的解决方案可用、建议将一个专用电压基准与一个省电引脚一起使用。 我还可以使用运算放大器作为电压基准、但我认为使用昂贵组件没有任何意义、因为该组件没有高频率要求。 还建议使用具有省电引脚的低成本(低带宽)运算放大器组件。

    感谢您的支持、如果您能就解决此问题的非昂贵组件向我提供建议、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想与大家分享一下我对如何实现 Gassevm 调试板的燃气表的想法。

    我不喜欢探测脉冲电路、它在 gasevm 调试板中显示为一个示例。

    C7和 R13电路涉及探头脉冲、因此会产生过多电流、从而干扰仪表的运行。
    1) 1) Rx 的输入端出现不必要的输入信号、这会影响模拟部分的运行
    2) 2) UCC27531DBVR 输出端的电流增加很大、因为在500kHz 频率下、电容器 C7具有大约160欧姆的等效电阻、同时获得 P13、460欧姆、 探针脉冲电压为30伏时、不必要电流约为65mA。 因此、直流/直流电压转换器的输出端会产生较大的压降、并且器件会消耗较大的电流。

    我尝试更改模式、但目前我没有找到好的解决方案。 如果德州仪器进一步开发专用芯片来实现超声波换能器和 TDC1000的匹配、并且能够为探头脉冲连接高电压、并为 Rx 提供输出、那将是很好的。 使用探测脉冲、需要断开 C7和 P13电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您认为将 REF2912芯片用作电压基准有何看法? 这款芯片唯一不适合我的是它没有用于节能的引脚。 我们必须放置一个晶体管以控制功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我使用外部基准电压源、它将不等于 U / 2。 这对于 TDC1000的运行是否至关重要? 此外、我还想将基准电压降低至1-1.2伏、以便在电平与 VKOM 电平匹配期间减少瞬态的影响。 您对此有何看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、  

    感谢您使用新的有源滤波器进行测试。 如果需要、您应该能够使用1/2 Vs 以外的基准电压。 当然、这意味着所有级都需要以相同的电压为基准。   

    另请注意、输出波形现在比以前更接近负电源轨(GND)、因此确保放大器的输出摆幅不会出现任何新配置问题。

    我认为稳定的外部基准可能会提高性能、尤其是在有源滤波器干扰先前测试中的 VCOM 时。  

    当您使用新参考获得测试结果时、请随时更新此主题。

     

    如果您有任何疑问、请告诉我、

    谢谢、

    Jacob