This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC2114EVM:EVM 不存储配置设置

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC2114EVM, LDC2114
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1057235/ldc2114evm-evm-doesn-t-store-configuration-settings

器件型号:LDC2114EVM
主题中讨论的其他器件: LDC2114

你(们)好

断开 USB 电源后、我无法保存在 EVM 上进行的配置设置。

这是我的过程:

1.将 EVM 连接到 USB

2. 启动 GUI (GUI 显示"已连接/绿色指示)

3.转至"配置" 并选择"配置设备"

4.更改某些设置,例如将通道0的增益从30更改为20

5.选择"活动处理"

6.更改为"数据流"并开始流式传输。 增益降低20时、一切似乎都正常。

7.选通信流

(8.返回配置、检查通道0的增益是否仍然正确设置为20)-->确定

9.关闭 GUI 应用程序

10.断开 USB 连接

11.重新连接 USB

12.启动 GUI 并转至配置。 -->设置恢复为默认值(增益30)

断开 USB 电源后、是否有办法存储更改的设置?

我还尝试在超过几秒钟的每一步后等待、但没有成功。 已试用多个其他 LDC2114EVM、但问题相同。 试用 GUI 版本 v1.10.0、但也是较旧版本、但结果相同。

你可以帮帮我吗?

谢谢、此致、

Ronny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronny、  

    LDC2114在断电后不保存寄存器值。 每次 LDC2114上电时、它都需要配置其寄存器。 此外、EVM 并非为了保存 GUI 的配置而构建、因此在您为电路板上电时、寄存器将始终复位。  

    如果您希望在每次给电路板上电时加快配置过程、可以从寄存器页面保存寄存器配置。  

    然后、您只需使用寄存器加载按钮加载文件即可。 有关更多信息、请参阅 EVM 用户指南的第4.6.4节。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Justin

    感谢你的答复。

    我还想知道我们如何管理某些 EVM 即使在断电后也能保存设置。 我的办公桌上有一些 EVM、它们存储了不同的设置(而不是标准值)。 我一定会(巧合?) 通过配置菜单保存我喜欢的设置、但这种情况可能会发生。 大概我会说、每50次更改配置、它会保留一次、但我不知道原因是什么、因为过程总是相同的。

    您是否不知道这是怎么可能的?

    PS:我知道可以加载寄存器文件、但是、我们希望使用我们的特定设置运行 EVM、但不使用任何 PC。

    谢谢、此致、

    Ronny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronny、  

    这些都是 LDC2114EVM 电路板吗? 我的猜测是、其中一些可能位于不同的固件版本上、该版本可能具有由电路板的 MSP 部分设置的不同默认配置。  

    如果您需要在没有 PC 的情况下运行、可以使用定制 MCU 来控制 LDC2114并在上电时编写所需的配置。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    是的、这些都是 LDC2114EVM、存储的配置设置肯定不是默认设置、而是我自己的设置(每个通道的增益设置不同)。 这种情况不仅发生在一个电路板上、我至少有3个电路板。 这里是 LDC2114EVM 板的布局、具有我自己的特定配置。 仅通过执行固件升级、设置才会恢复为默认设置(增益30或40、具体取决于固件版本)。 但是,它总是碰巧发生,它保留了设置。 这就是我假设的原因、即使在断电后仍保持设置应该是正常的。  

    BTW、我的同事(电子工程师)发现行为完全相同。

    此致、

    Ronny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronny、  

    这不是 EVM 的预期功能、因此我无法让您在不使用其他 MCU 部分的情况下始终如一地实现该功能。  

    我无法在我的身边重复此操作。 使用 GUI 对器件进行编程时、您是否遵循特定的过程? 此外、除增益之外、是否还介于供电之间?  

    谢谢、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Justin

    是的、我还能够更改 LC 谐振频率、基准跟踪增量、启用/禁用通道等设置。

    不幸的是、我无法告诉您这是如何实现的准确顺序、我认为这实际上是随机发生的、因为我更改设置的过程或多或少都与我的第一篇文章中描述的相同。 但是、由于我们能够非常随机地更改设置、因此我们认为这可能是一个错误、并且可能会有一个解决方案(新固件?) 来解决这个问题。

    BTW。 关于固件:我使用文件夹 C:\ti\Sensing Solutions EVM GUI-1.10.0\EVM Firmware\LDC2114\EVM_LDC2114.txt 中的版本升级了某些 LDC2114EVM 上的固件。 我进行此升级是为了查看是否可以解决上述问题。 升级成功、默认设置与最初存储在电路板中的设置稍有不同(例如、最初为30的每个通道的增益为40)。 该升级未更改断电时保存设置的行为、但使用此固件、我会发现另一个问题:一些强制触控 LED 不再运行、具体而言是 LED D3、D4和 D6。 同样、我在多个电路板上尝试了此升级、结果相同。 是否可以向我发送原始固件以再次降级硼? 我只有 EVM GUI v1.10.0随附的可用固件。

    谢谢、此致、

    Ronny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的澄清。  

    在固件方面、D3-6仍然工作、但在最新固件中具有不同的功能。 此 E2E 主题重点介绍了以下差异: https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/695450/ldc2114evm-ldc2114evm-reva-firmware-upgrade-disabled-usb?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LDC2114EVM%2525252525252520Firmware# 

    如果您想恢复到原始 EVM 固件、该线程中还包含文本文件。  

    此致、  

    Justin Beigel