主题中讨论的其他器件: LDC2114
你(们)好
断开 USB 电源后、我无法保存在 EVM 上进行的配置设置。
这是我的过程:
1.将 EVM 连接到 USB
2. 启动 GUI (GUI 显示"已连接/绿色指示)
3.转至"配置" 并选择"配置设备"
4.更改某些设置,例如将通道0的增益从30更改为20
5.选择"活动处理"
6.更改为"数据流"并开始流式传输。 增益降低20时、一切似乎都正常。
7.选通信流
(8.返回配置、检查通道0的增益是否仍然正确设置为20)-->确定
9.关闭 GUI 应用程序
10.断开 USB 连接
11.重新连接 USB
12.启动 GUI 并转至配置。 -->设置恢复为默认值(增益30)
断开 USB 电源后、是否有办法存储更改的设置?
我还尝试在超过几秒钟的每一步后等待、但没有成功。 已试用多个其他 LDC2114EVM、但问题相同。 试用 GUI 版本 v1.10.0、但也是较旧版本、但结果相同。
你可以帮帮我吗?
谢谢、此致、
Ronny