This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:缩放 FFT 对处理时间的影响

Guru**** 1630180 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP, IWR6843, IWR1642, IWR1443, IWR6443
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1055922/iwr6843aop-zoom-fft-effect-on-processing-time

器件型号:IWR6843AOP
主题中讨论的其他器件:AWR1843AOPIWR6843IWR1642IWR1443IWR6443

您好!

在工业工具箱中的高精度实验室中、有一节介绍了不同器件之间延迟和分辨率的权衡。 您是否有资源可以让我来帮助了解不同的数据路径配置和线性调频脉冲配置如何影响延迟? 如果我们使用与该实验类似的缩放 FFT、预期的延迟会是多少? 这与典型值相比有何不同? 如果我在不同的器件上实现了类似的功能(具体来说是 AWR1843AOP)、那么这种功能是否会有很大的不同?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rivrat、

    我将为您研究处理时间数字。  在平均时间中、您可以在执行缩放 FFT 的代码中注释掉功能块、以查看任何差异。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、 这将是 C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_4_9_0\labs\level_sensing\68xx_high_accures\src\dss\RADARDEMO_highpriv_AccuRangeProc_438中的第380行

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rivrat、您好!  

    在延迟方面、用户指南提到了以下内容:

    具体而言、对于器件、以下是一些指示功能的表:

    IWR1642 || IWR6843 (即 DSP 版本)

    IWR1443 || IWR6443 (即 HWA 版本)

    实验的 HWA 版本将比 DSP 版本更快。

    此致、

    Brennan