Other Parts Discussed in Thread: DRV425, DRV425EVM
你(们)好 我们已将这些物品放入 温度和磁控箱中2周、循环温度为5C 至38C:
1) 1) 2个来自 TI 的 EVM 模块
2) 2)带有 DRV425 (而非 Q1)的定制板、使用非磁性材料并符合推荐的数据表电路
3)实验室级磁力计使磁场失效
每次温度恢复到25 C 时、EVM 模块显示的偏移不超过50 NT。 但是、定制板显示了500 NT 以上的偏移。 我们有3个理论:
1) 1)我们的焊接技术需要使用铁进行触摸、因为铁可能会加热器件、
2) 2)器件的性能因器件制造的特定日期而异、
3) 3) EVM 电路不同于数据表中的推荐电路(无关紧要,但....),
您是否对导致我们的电路板(使用与 EVM 相同的无源组件、但数据表中建议的电路)的性能与 EVM 不同的原因有任何看法? 此外、您是否认为汽车品质器件会随着时间和温度的变化而具有更低的漂移? 谢谢。