This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:AWR2243级联雷达

Guru**** 2591500 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1056727/awr2243-awr2243-cascaded-radar

器件型号:AWR2243

尊敬的 TI 团队:

我目前正在探索 AWR2243级联雷达的使用。 我已在 MIMO 模式下收集数据、并使用"cascad_MIMO_signalProcessing.m"来处理数据。 但是、出现了两个问题:

1) 1)目标的 AOA 翻转。 例如、我将目标设置为30度、但图中显示目标设置为-30度。

2) 2)我将两个目标分别放在30度和-30度、但是只能检测到一个目标。

我想知道这两个问题的结果是什么。  

我使用"Scripts"中提供的脚本来执行 MIMO 配置和数据捕获。 所有16个 RX 和12TX 被启用。

此外、是否可以为 ARW2243提供诸如"毫米波雷达器件 ADC 原始数据采集(修订版 B)"的数据格式? 只读 MATLAB 处理代码、我真的很迷路了。  

谢谢!

此致、

Jiarui