This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00854用于电流测量电化学传感器

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00854, LPV802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1055598/tida-00854-for-amperometric-electrochemical-sensor

主题中讨论的其他器件:TIDA-00854LPV802

你(们)好  

我在设计臭氧气体传感器(使用规格臭氧传感器-20ppm)时参考了 TIDA-00854。 我对 R2和 R5的值感到困惑、它们是0欧姆。 以及有关射频的更多信息... 我可以使用大值(>4M)吗?  删除了 Q1... 我能...吗???

你还会建议你做些什么...??

我可以分享我想要的原理图。  

谢谢、此致

C.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chetan、

    从 TIDA-00854用户和 LPV802数据表中、如果 您想要在 Vref 已在 PCB 中固定的情况下更改传感器的基准电压、我认为 R2和 R5旨在测试或调整与 R8和 R4组合的 Vref。   如果您的所有传感器的 Vref 相同、则可以移除 R2和 R5。

    关于射频、该值主要取决于 传感器的灵敏度。 在选择射频时、还应考虑放大器的输出轨。  您可以从 LPV802数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lpv802.pdf 中找到更多详细信息

    对于 Q1、我认为它专 为气体 传感器(城市4CF+)而设计。 对于 某些电化学气体传感器、We 和 RE 通常会短接、以便在断电时使传感器保持工作状态、从而避免漂移。  Q1可根据  您的电化学传感器系统进行移除。

    以上是我根据数据表和用户指南提出的想法。 我将向作者核实这些信息并回复您。 希望我的回答能为您提供帮助、如果您有任何疑问、可以联系我(matthew-chen@ti.com)。

    陈锦芳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Matthew。  

    感谢您的回复。

    你的回答肯定消除了我的大部分疑虑。  

    关于射频、我希望传感器的输出为0-5V、规格传感器的灵敏度系数为8nA/ppm、最大范围为20ppm。 因此、我根据 LPV802数据表第15页中显示的计算结果计算射频。 结果是4.2Mohm。  

    实际上、我想知道 LPV802是否支持兆欧级的射频??  

    正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chetan、

    对于射频、上限值将由输入和传感器泄漏决定。 电阻值通常介于50k 至1M 之间、具体取决于传感器灵敏度。 4M 并不是不合理的、但您必须在这些级别期望一些漂移和灵敏度。

     如果您有任何问题、请告诉我。

    陈锦芳