This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT70:LMT70系列汽车级温度测量 IC

Guru**** 2553570 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT70, LM70

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1054923/lmt70-lmt70-series-automotive-grade-temperature-measurement-ic

器件型号:LMT70
主题中讨论的其他器件: LM70

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

LMT70没有相关的汽车级产品。
您能否提供具有启动/停止控制功能的汽车级温度测量 IC?

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    您能否帮助解释启停控制功能需要什么? 您是否可以从 LM70指向所需的任何特性或规格?

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jalen

    感谢您的友好回复。

    我的客户希望通过温度测量的启动时序和停止时序进行控制。
    通过控制信号、可通过确认输出信号来判断电路故障。

    此致、
    Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    我不认为有另一个具有此特定输入的模拟温度传感器。  客户是否还有其他系统要求可帮助我们确定符合汽车标准的替代产品?

    此致、

    Nicole