This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:提高 SRR 精度

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1055378/awr1642boost-improved-srr-accuracy

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

您好:
我在自行车的背面安装了 AWR1642、高度约为1M。 使用 SRR 示例进行车辆检测时、各种车辆的可检测距离如下:
卡车:80米
轿车:40~60米
滑板车和自行车:无法检测到
是否有办法提高 Sedan 和滑板车的检测精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    自行车/滑板车的 RCS 较低。 为了实现对它们的检测、您应该在实验中降低 CFAR 阈值。 请注意、这将产生比以前检测更多点数的副作用、这可能会导致存储器/处理问题。

    此致、

    Aayush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      CFAR 阈值是否指此器件? 如果是、是否可以像这样修改该值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没错。

    此致、

    Aayush