This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP461:负温度下的低字节

Guru**** 1181810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1053132/tmp461-lower-byte-at-negative-temperature

器件型号:TMP461

大家好、

我们希望在下面就我们客户的询问寻求您的帮助

当温度读数为负时、应如何解释低位字节? 我是否要假设它始终是正偏移? 如果不是、则-1°C 和0°C 之间似乎存在间隙

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    请参阅此表、如果您有其他问题、请告诉我。 对于标准范围、这是-1.5C 至1.5C 之间的所有代码。 较低字节的解码方式与扩展范围相同。

    寄存器内容 12位无符号整数 12位有符号整数 温度
    二月八十号 4072 -24岁 -1.5
    FE90 4073. -23. -1.4375
    FEA0 4074. -22. -1.375
    FEB0 4075 -21. -1.3125
    fec0 4076. -20 -1.25
    FED0 4077 -19. -1.1875
    FEE0 4078 -18. -1.125.
    FEF0 4079 -17. -1.0625
    FF00 4080 -16 -1
    FF10 4081. -15 -0.9375
    FF20 4082. -14. -0.875
    FF30 4083 -13. -0.8125
    FF40 4084 -12 -0.75
    FF50 4085 -11. -0.6875
    FF60 4086 -10 -0.625
    FF70 4087 -9. -0.5625
    FF80 4088 -8. -0.5
    FF90 4089 -7. -0.4375
    FFA0 4090 -6. -0.375
    FFB0 4091 -5. -0.3125
    FFC0 4092 -4. -0.25
    FFD0 4093 -3. -0.1875
    FFE0 4094 -2. -0.125.
    FFF0 4095 -1 -0.0625
    0000 0 0 0
    0010. 1 1 0.0625
    0020. 2. 2. 0.125.
    0030. 3. 3. 0.1875
    0040. 4. 4. 0.25.
    0050. 5. 5. 0.3125.
    0060. 6. 6. 0.375
    0070 7. 7. 0.4375
    0080 8. 8. 0.5.
    0090 9. 9. 0.5625
    00A0 10. 10. 0.625
    00B0 11. 11. 0.6875
    00C0 12. 12. 0.75
    00D0 13. 13. 0.8125.
    00E0 14. 14. 0.875
    00F0 15. 15. 0.9378.
    0100 16. 16. 1
    0110 17. 17. 1.0625
    0120 18 18 1.125.
    0130 19. 19. 1.1875
    0140 20. 20. 1.25.
    0150 21. 21. 1.3125.
    0160 22. 22. 1.375
    0170 23 23 1.4375
    0180 24 24 1.5

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任您好、

    非常感谢您的观看。 它解决了客户的问题。

    此致、

    Danilo