This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP75:TMP75AQDGKRQ1和 TMP75AIDGKR 是否可以互为 P2P 替代?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1053668/tmp75-could-tmp75aqdgkrq1-and-tmp75aidgkr-be-p2p-replacement-for-each-other

器件型号:TMP75

大家好、

如标题所示、TMP75AQDGKRQ1和 TMP75AIDGKR 是否可以相互引脚对引脚替代?  

在进行共同设计时、我们需要考虑哪些关键因素或参数差异?

感谢你的帮助。

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    这些部件在电气上是等效的。 它们可用作彼此的 P2P 替代产品。 这两者的主要区别在于器件的鉴定工作、因为 TMP75AQDGKRQ1符合 AEC-Q100标准。

    Jalen