This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]我的电感式传感 EVM 赢了&'t 连接到 GUI。 如何解决?

Guru**** 695460 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1314EVM, LDC1000EVM, LDC1614EVM, LDC1101EVM, LDC2114EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1053402/faq-my-inductive-sensing-evm-won-t-connect-to-the-gui-how-can-i-fix-it

主题中讨论的其他器件:LDC1314EVMLDC1000EVMLDC1614EVMLDC1101EVMLDC2114EVM

许多电感式传感 EVM 可以利用相同的调试过程来解决 EVM 无法连接到 GUI 的问题。 此帖子将讨论不同的可能性以及如何解决这些可能性。  

本指南适用于在 EVM 中使用 MSP4305528的电感式感应 EVM。 通常、这些 EVM 使用传感解决方案 GUI。 这包括但不限于 :LDC1000EVM、LDC1314EVM、LDC1614EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果感应传感 EVM 与 PC 无法通信、通常是三个主要原因之一、即固件更新失败、驱动程序安装失败、电路板损坏。 如果电路板发生物理损坏、则可以执行的操作不多、但可以执行一些步骤来解决前两个问题。

     如果驱动程序安装失败、则感应解决方案 GUI 中包含相应的 EVM 驱动程序。 如果 GUI 安装在默认位置、则可以通过器件管理器手动更新 EVM 的 USB 驱动程序、驱动程序文件位于 C:\ti\Sensing Solutions EVM GUI-1.10.0\EVM Driver。 文件名为 evm.in 请注意、"1.10.0"是感应解决方案 GUI 版本、因此它可能会根据您安装的版本而变化。

     

    如果固件更新失败、最好将 EVM 置于 BSL 模式并使用单独的工具刷写电路板上的 MSP、从而重新刷写 EVM。 以下是执行此操作的步骤:

    • 步骤1. 通过将 MSP PUR 引脚连接到 VUSB 将 EVM 置于 BSL 模式。
      • 其目的是将 MSP PUR 引脚连接到 MSP430上的 VUSB 引脚。 由于难以连接到 MSP 的引脚、因此我们可以短接直接连接到这些引脚的电阻器和电容器之间的连接。
      • 通过将 R6连接到 C29、可以将 LDC1614EVM RevB 置于 BSL 模式、如下所示:
      • 通过将 C6连接到 R40、LDC1000EVM 可以具有相同的 PUR 连接、如下所示:
      • LDC1101EVM PUR 连接在 R12和 C14之间、如下所示:  
      • LDC2114EVM PUR 连接在 R6和 C28之间、如下所示:  
      • 确保在 EVM 连接到 PC 时短接连接、以便 MSP 在启动时进入 BSL 模式。
    •  步骤2. 下载 Python 固件升级程序
    • 步骤3. 刷写 EVM
      • 将 EVM 连接到 PC
        • EVM 通电并处于 BSL 模式后、可以消除引脚之间的短路。
      • 运行 Python_Firmware_UpgraderGUI.exe
      • 如果器件已连接且处于 BSL 模式、则屏幕应显示"READY..."
      • 如果不是这种情况、请确保器件处于 BSL 模式(没有 LED 亮起)、然后单击"File"->"Rescan HID Bus"
      • 选择"File"->"Open User Firmware"并导航至正确的 EVM 固件文件
      • 感应解决方案 GUI 在以下文件夹路径中提供最新的固件文件:C:\ti\Sensing Solutions EVM GUI-1.10.0\EVM 固件。
      • 成功完成后、屏幕应显示"Programming:OK"

    此时、感应解决方案 GUI 应识别 EVM 并正确连接。

     如果您有任何疑问、请随时提出新问题。  

    此致、  

    Justin Beigel