This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:mmWave Studio

Guru**** 2541920 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1053034/dca1000evm-mmwave-studio

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件:IWR1443IWR6843

您好!

我有一个 DCA1000和 IWR6843。 我使用 mmWave Studio 通过 IWR1443获取原始数据。 但我不知道为什么当我使用 IWR6843时它不起作用。 该误差如图所示。 我更改 mmWave Studio 的版本。

Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、  

    您使用的是当前版本的 mmWave Studio?  

    您是否已正确设置跳线、并且您正在 SOP 2模式下使用该板?

    还有几个调试选项可供访问 COM 端口:

    1.请确保用于 RS232连接的 COM 端口未被任何其他应用程序使用。 我们已经看到这种情况发生了很多次。

    2.如果情况并非如此,请尝试通过 Teraterm 等串行应用程序连接到该 COM 端口,以确保该端口可访问。

    此致、

    石田